尊敬的先生,
我们使用 FRDM MCXW72 配置为 OT-CLI 终端节点。
我们按照文件 UG10349 中的方法进行了尝试。
第五步之后,我们无法继续进行下去。
IE运行脚本以版本所有示例。
$ ./script/build_mcxw72
执行此命令后。
请指导解决。
你好,
希望你一切都好。MCXW72 不支持 Wi-Fi,因此任何 Wi-Fi CLI 都无法在该 MCU 上运行。
请问您使用的是哪个代码库和版本?
顺祝商祺!
里卡多
尊敬的先生,
我们正在 FRDM RW612 上尝试代码 FRDMRW612 _Wifi_IPv4_IPv6_Echo
这是正常工作的 TCP 服务器,我们能够获取到附件中的回显信息。
现在我们正在修改代码,以控制连接到 FRDM 芯片 GPIO 27 端口的 LED 灯亮起。
我尝试在 Config Pin 以及 socket_task.c 文件中进行相关更改。
我们发现 RESET 后终端窗口没有响应,但 FRDM 板上的蓝色 LED 灯亮着。
请告知问题的解决方案。
由于.zip文件大小超过了50Mb的限制,我们无法发送该代码。
此致
西玛·乔希
您好,
请问您使用的是哪个代码库和版本?
日志显示构建失败,因为找不到 Arm GCC 编译器。CMake 使用的编译器路径似乎无效,这表明工具链路径配置存在问题。
请您检查一下您的 ARMGCC_DIR 配置,并确认 arm-none-eabi-gcc 是否已安装并可从该位置访问?一旦正确检测到编译器,版本就应该继续进行。
此致,
里卡多
尊敬的先生,
Arm GCC 编译器路径为 C:\Program Files (x86)\GNU Arm Embedded Toolchain\10 2021.10
请与我们联系如何为 CMAKE 设置编译器路径。
另外,请与我们联系
如何验证 ARMGCC_DIR 配置并确认 arm-none-eabi-gcc 已安装并可从该位置访问?
此致
西玛·乔希