2392978_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392978_ja-JP

2392978_ja-JP

Wi Fi CLIのOpen Thread CLIの問題

拝啓、



私たちはFRDM MCXW72を使ってOT-CLIエンドノードとして設定しています。

私たちは文書UG10349に記載されている手順を試しました。

ステップ5以降に進むことができません

つまりスクリプトを実行して、すべてのサンプルをビルドしてください。

$ ./script/build_mcxw72

このコマンドの後。

解決に向けてご指導ください。


FRDMトレーニングRe: Issue with Wi Fi CLI Open Thread CLI

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。MCXW72はWi-Fiをサポートしていないため、このMCUではWi-Fi CLIは動作しません。

どのリポジトリとリリースを使っているのか、教えていただけますか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: Issue with Wi Fi CLI Open Thread CLI

こんにちは、


どのリポジトリとリリースを使っているのか、教えていただけますか?


ログを見ると、Arm GCCコンパイラが見つからないためビルドが失敗しているようです。CMakeが使用しているコンパイラパスが無効であると思われます。これは、ツールチェーンパスの設定に問題があることを示唆しています。

ARMGCC_DIRの設定を確認し、arm-none-eabi-gccがその場所からインストールされアクセス可能であることを確認していただけますか?コンパイラが正しく検出されたら、ビルドは続行されます。


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: Issue with Wi Fi CLI Open Thread CLIOT CLIにFRDM MCXW72を使用しようとしています。
Re: Issue with Wi Fi CLI Open Thread CLI

拝啓、


FRDM RW612でコードFRDMRW612_Wifi_IPv4_IPv6_Echoを試しています

添付ファイルに示すように、正常に動作するTCPサーバーでエコーを受信することができました。

現在、FRDMのポートGPIO 27に接続されたLEDONのコードを変更する作業を進めています

Config Pin と socket_task.c ファイルの両方で関連する変更を試みました。

リセット後、ターミナルウィンドウに応答が表示されませんが、FRDMボード上の青色LEDが点灯しています。

問題の解決策をお知らせください。

コードのサイズが.zipファイルで50MBの制限を超えているため、コードを送信できません。


よろしくお願いします。

シーマ・ジョシ


Re: Issue with Wi Fi CLI Open Thread CLI

拝啓、



Arm GCCのコンパイラパスはC:\Program Files (x86)\GNU Arm Embedded Toolchain\10 2021.10です。

CMAKEのコンパイラパスを設定する方法を教えてください。

また、以下の点についてもお知らせください。

ARMGCC_DIR設定を確認し、その場所からarm-none-eabi-gccがインストールされアクセス可能であることをどうやって確認すればいいですか?



よろしくお願いします。

シーマ・ジョシ






タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 03:33 AM
更新者: