2392847_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2392847_zh-CN

2392847_zh-CN

当 VPWR 为 24 V 时,MC34GD3000 的门驱动器输出电压等级

NXP社区的各位朋友,大家好!

我计划使用 MC34GD3000 来驱动一台 24V、26W 的电机。

在许多参考电路和示例中,MC34GD3000 的 VPWR 电源似乎连接到与电机电源相同的电源电压。在我的应用中,电机供电电压为 24V,因此 MC34GD3000 的 VPWR 也将为 24V。

我想澄清一下MC34GD3000的栅极驱动输出电压等级。

在数据手册的绝对最大额定值表中,我发现了如下数值:

- PX_HS_G 至 PX_HS_S:3.0 V 至 16.5 V
- PX_LS_G 至 PX_LS_S:3.0 V 至 16.5 V
- PX_BOOT 至 PX_HS_S:3.0 V 至 16.5 V

我的问题是:

当 VPWR 为 24 V 时,MC34GD3000 的实际 PWM 门驱动器输出电压等级是多少?

栅极驱动输出是否因为 VPWR 为 24 V 而变为 24 V,还是栅极驱动输出相对于每个 MOSFET 源极节点最大限制在约 16.5 V?

例如,对于低侧 MOSFET,我是否应该理解为 PX_LS_G 到 PX_LS_S 的驱动电压约为 15 V,而不是 24 V?

对于高侧 MOSFET,我的理解是 PX_HS_G 的驱动电压高于相位节点,但栅源电压 PX_HS_G 到 PX_HS_S 仍然限制在 15 V 左右吗?

希望您能确认一下。

谢谢!

BLDC驱动器Re: MC34GD3000 gate drive output voltage level when VPWR is 24 V

你好,

是的,你的理解是正确的。即使 VPWR 连接到 24 V 电机电源,MC34GD3000 也不会将 MOSFET 的栅极驱动到相对于其源极的 24 V。该设备产生内部栅极驱动电源(VLS),其电压稳定在约 15 V。

ErikaC_1-1783696364130.png

ErikaC_0-1783696304074.png


因此:

对于低侧 MOSFET,PX_LS_G 的电压比 PX_LS_S 的电压高约 15 V。
对于高侧 MOSFET,PX_HS_G 通过自举电路被驱动到相位节点以上,但栅源电压 PX_HS_G − PX_HS_S 仍保持在约 15 V。

ErikaC_2-1783696431300.png

数据表中所示的限值(PX_HS_G 至 PX_HS_S 和 PX_LS_G 至 PX_LS_S)表示有效的栅源驱动电压,表明门驱动器不等于 24 V VPWR 电源电压。

希望这能帮到你!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: