2392847_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392847_ja-JP

2392847_ja-JP

MC34GD3000 VPWRが24 Vの場合のゲートドライブ出力電圧レベル

こんにちは、NXPコミュニティの皆さん、

このMC34GD3000を使って24V、26Wのモーターを駆動する予定です。

多くの参考回路や例では、MC34GD3000のVPWR電源はモーター電源と同じ電源電圧に接続されているように見えます。私の用途では、モーターの電源電圧は24Vなので、MC34GD3000のVPWRも24Vになります。

MC34GD3000のゲート駆動出力電圧レベルについて確認させてください。

データシートの絶対最大定格表には、次のような値が記載されていました。

- PX_HS_G~PX_HS_S:3.0V~16.5V
- PX_LS_G~PX_LS_S:3.0V~16.5V
- PX_BOOTからPX_HS_Sまで:3.0V~16.5V

私の質問は次のとおりです。

VPWRが24Vの場合、MC34GD3000の実際のPWMゲートドライブ出力電圧レベルはどのくらいですか?

VPWRが24Vであるためゲートドライブ出力は24Vになるのでしょうか、それとも各MOSFETソースノードに対してゲートドライブ出力は最大約16.5Vに制限されるのでしょうか?

例えば、ローサイドMOSFETの場合、PX_LS_GからPX_LS_Sへの駆動は24Vではなく約15Vまで駆動されるということを理解しておくべきでしょうか?

ハイサイドMOSFETについては、PX_HS_Gは位相ノードより上に駆動されるものの、ゲート・ソース間電圧PX_HS_GからPX_HS_Sまでは依然として約15Vに制限される、と理解してよろしいでしょうか?

ご確認いただければ幸いです。

よろしくお願いします。

BLDCドライバーRe: MC34GD3000 gate drive output voltage level when VPWR is 24 V

こんにちは、

はい、あなたの理解は正しいです。VPWRが24Vモーター電源に接続されていても、MC34GD3000はMOSFETゲートをソース端子に対して24Vに駆動しません。このデバイスは、約15Vに安定化された内部ゲート駆動電源(VLS)を生成します。

ErikaC_1-1783696364130.png

ErikaC_0-1783696304074.png


そのため、

ローサイドMOSFETの場合、PX_LS_GはPX_LS_Sより約15V高い電圧で駆動されます。
ハイサイドMOSFETでは、PX_HS_Gは位相ノードの上をブートストラップ回路を通じて駆動されますが、ゲート対ソース電圧PX_HS_G−PX_HS_Sは約15Vのままです。

ErikaC_2-1783696431300.png

データシートに示されている制限(PX_HS_GからPX_HS_S、PX_LS_GからPX_LS_S)は、実効的なゲート対ソースドライブ電圧を表し、ゲートドライブが24V VPWR電源と等しくないことを示しています。

お役に立てば幸いです!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 02:34 AM
更新者: