2392782_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2392782_ja-JP

2392782_ja-JP

i.MX95はLPDDR5Xメモリをサポートしていますか?

i.MX95はLPDDR5Xメモリをサポートしていますか?

もしMR8[1:0]=01またはMR5 IDがサポートリストにない場合

i.MX95がサポートされているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?MR登録簿を確認してください。

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?

迅速なご応募ありがとうございます。

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?

あなたが言ったように、「MR8[1:0] = 01 は、デバイスが LPDDR5X 専用であることを意味します」

MR8[1:0]=00はLPDDR5をサポートし、MR8[1:0]=01はLPDDR5xをサポートします。

では、MR8[1:0]=??LPDDR5とLPDDR5xはサポートできますか?

Re: Does i.MX95 support LPDDR5X memory?
  • はい、i.MX95は多くのLPDDR5Xデバイスで動作しますが、それらのデバイスがLPDDR5の後方互換性モードをサポートしている場合に限ります。
  • i.MX95はLPDDR5X専用デバイスをサポートしていません。
  • したがって、メモリがサポートされているかどうかを確認するには、単にMR8[1:0]やMR5のベンダーIDだけを見るだけでは不十分です。
  • MR8[1:0] = 01 はデバイスがLPDDR5Xのみであることを意味します NXPはi.MX95では サポートされていない として扱→。NXPはLPDDR5Xのみデバイスは使用できないと明記している。
  • MR5の製造元/デバイスIDはNXPの検証済みリストに含まれていません。 → それは NXPによる検証は行われていません しかし、それだけでは「不可能」と同じではない。それでも、メモリデータシートで部品がLPDDR5モードをサポートし、対応される密度・組織・タイミングの制約に合致しているかを確認し、基板設計で検証する必要があります。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-10-2026 02:28 AM
Updated by: