2392709_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392709_zh-CN

2392709_zh-CN

提供一下基于eb29.0 双核启动的S32K358例子,最好rtd4.0这种

你好:

      提供一下基于EB29.0 双核启动的S32K358例子,最好rtd4.0这种;如果没有rtd4.0,没有也行,其他版本也可以


Hello:

I'd like to provide an example of an S32K358 system based on a dual-core EB29.0 processor, preferably with RTD4.0; however, if RTD4.0 is unavailable, other versions are also acceptable.

Re: 提供一下基于eb29.0 双核启动的S32K358例子,最好rtd4.0这种

你好,

多核处理器有很多例子。

例如直接在:

https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K324-Multi-Core-Example-Project-based-on-Whiteboard/mp/1547771

或者:

S32DS软件包中直接包含演示程序。

由于 EB Tresos 不是 NXP 的工具,我不知道这里是否有直接的多组件演示。您可能需要从 S32DS 演示程序进行移植。RTD 驱动程序包含基于 EB tresos 的示例,但我没有找到完整的多核项目。

petervlna_0-1783669665552.pngpetervlna_0-1783669665552.png

您还可以查看附件中的演示文稿。

顺祝商祺!

Peter

Re: 提供一下基于eb29.0 双核启动的S32K358例子,最好rtd4.0这种

https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K324-Multi-Core-Example-Project-based-on-Whiteboard/m-p/1547771 我打开此链接发现起其中例子(s32k324_dualcore_demo),是基于   S32K3_RTD_1_0_0_D2110_ASR_REL_4_4_REV_0000_20211007,rtd是1.0,我现在是s32 ds v3.5,rtd 4.0,不能正确打开例程。我在官网找不到此版rtd,可以发我一下吗,另外我使用s32 ds   v3.5 。rtd1.0支持吗? 是不是需要安装v3.4,我可以同时安装v3.4和v3.5吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 03:29 AM
更新者: