こんにちは:
以下は、デュアルコアEB29.0システム上で動作するS32K358の例です。RTD4.0が望ましいですが、RTD4.0が利用できない場合は、他のバージョンでも構いません。
こんにちは:
デュアルコアEB29.0プロセッサを搭載したS32K358システムの例を提示したいと思います。できればRTD4.0を搭載したものが望ましいですが、RTD4.0が入手できない場合は、他のバージョンでも構いません。
こんにちは、
マルチコアの例は複数存在する。
例えば、直接以下のように:
https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K324-Multi-Core-Example-Project-based-on-Whiteboard/mp/1547771
または:
S32DSパッケージには直接デモが収録されています。
EB tresosはNXPのツールではないため、ここに直接的なマルチCREデモがあるかどうかは分かりません。おそらくS32DSのデモから移植する必要があるでしょう。RTDドライバにはEBのトレソベースの例が含まれていますが、完全なマルチコアプロジェクトは見つかりませんでした。
petervlna_0-1783669665552.png
添付のプレゼンテーションもご確認ください。
よろしくお願いいたします。
ピーター
https://community.nxp.com/t5/S32K/S32K324-Multi-Core-Example-Project-based-on-Whiteboard/mp/1547771このリンクを開いて、S32K3_RTD_1_0_0_D2110_ASR_REL_4_4_REV_0000_20211007 をベースにしたサンプル (s32k324_dualcore_demo) を見つけました。RTD は 1.0 です。現在、S32 を使用しています。DS v3.5とRTD 4.0でサンプルコードを開く際に問題が発生しています。公式ウェブサイトでこのバージョンのRTDが見つかりません。送っていただけないでしょうか?また、S32 DS v3.5を使用していますが、RTD 1.0はこのバージョンをサポートしていますか?バージョン3.4をインストールする必要がありますか?バージョン3.4とバージョン3.5を同時にインストールできますか?