我想购买 RDDRONE-BMS772 开发板,用于电池相关的实验。我需要测量并记录实验电池的电压、电流和温度数据。除了官网提供的开发板配件外,我还需要购买哪些其他配件,例如电池和兼容的电池充电器?换句话说,我需要进行电池实验,测量并记录电池的电压、电流和温度数据。除了开发板包装中包含的配件外,我还需要哪些其他相关配件来进行此实验?请提供一份详细的配件清单,最好包括这些配件的兼容型号?我需要一次性购买所有实验所需的材料。非常感谢。
我现在想要购买RDDRONE-BMS772这个型号的开发板进行电池的相关实验测量记录实验电池的电压、电流和温度数据,现在除了官网上开发板包含的配件之外,我还需要购买哪些配件,比如电池、和电池匹配的电池配套这些其他需要的相关需要的配件;就是说我现在需要进行电池实验,需要记录电池的电压、电流和温度数据,在这个实验的基础上,除了开发板包装里的配件之外我还需要哪些相关的其他配件,你不能帮我列个详细的配件清单,最好能把装备开发板的这些配件型号也帮我列一下,我需要一次性购买来进行实验,万分感谢。
亲爱的 Fan007,
对于固件开发和调试,建议使用外部调试器,例如:
最低推荐配置:
抱歉,你没听懂我的意思。我目前的研究是关于电池状态估计,这需要测量真实电池的电压、电流和温度数据。因此,我不需要电池模拟器;我需要的是真正的电池。所以,我需要一块与我的开发板兼容的电池,以及一个特定型号的配套电池充电器。另外,链接中提到的 PEMicro 适配器和 SEGGER J-Link Mini 调试器是开发板上调试或编程算法所必需的硬件吗?开发板能否直接连接到电脑进行调试和编程?这些适配器和调试器在市场上可以买到吗?此外,除了您提到的硬件之外,开发板是否还有其他必要的硬件元器件?请详细回答以下问题。非常感谢。
抱歉,你没明白我的意思,我目前的研究是关于电池状态估计的,需要测量真实电池的电压和温度数据,所以我不需要电池模拟器,我需要真实的电池,所以我需要改装开发板的电池和对应电池充电器的具体型号;以及那个链接里提到的PEMicro适配器以及SEGGER J-Link迷你调试器是开发板调试或者烧录算法必须的硬件吗?开发板不能直接连接到电脑上进行调试和烧录程序吗?这些固件和调试器在里面可以买到吗?还有,开发板除了你提到的这几个硬件之外还有其他必须硬件吗?请您详细解答一下这些疑问,万分感谢。
抱歉,你没听懂我的意思。我目前的研究是关于电池状态估计,这需要测量真实电池的电压、电流和温度数据。因此,我不需要电池模拟器;我需要的是真正的电池。所以,我需要一块与我的开发板兼容的电池,以及一个特定型号的配套电池充电器。另外,链接中提到的 PEMicro 适配器和 SEGGER J-Link Mini 调试器是调试或编程开发板所必需的硬件吗?开发板能否直接连接到电脑进行调试和编程?这些适配器和调试器在市场上可以买到吗?此外,除了您提到的硬件之外,开发板是否还有其他必要的硬件元器件?请详细回答以下问题。非常感谢。
抱歉,你没明白我的意思,我目前的研究是关于电池状态估计的,需要测量真实电池的电压和温度数据,所以我不需要电池模拟器,我需要真实的电池,所以我需要改装开发板的电池和对应电池充电器的具体型号;以及那个链接里提到的PEMicro适配器以及SEGGER J-Link迷你调试器是开发板调试或者烧录算法必须的硬件吗?开发板不能直接连接到电脑上进行调试和烧录程序吗?这些固件和调试器在里面可以买到吗?还有,开发板除了你提到的这几个硬件之外还有其他必须硬件吗?请您详细解答一下这些疑问,万分感谢。
亲爱的F an007,
有关 RDDRONE-BMS772 所需的其他硬件,请参阅此链接。
JozefKozon_0-1783575667159.png
对于电池组,我们可以为您提供BATT-6EMULATOR和BATT-14EXTENDER 。电池模拟器可以代替电池组使用,但由于接口不同,电池延长器应该连接在两者之间。
最诚挚的问候,
约瑟夫