2392592_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2392592_ja-JP

2392592_ja-JP

S32DS S32G399ベアメタルアプリケーションでCPU負荷を測定する方法

こんにちは、皆さん

S32G399が動作している際のCPU負荷を測定する方法を知りたいです。

背景:私のS32G399プロジェクトは、S32DS3.5.10上で開発された1つのELFファイルを持つ4コアM7ベアメタルプロジェクトです。私は、実装済みのカスタムブートローダーを使用してA53とM7を起動しています。私の依頼は、M7側のCPU負荷を測定することです。S32 Debug Probeを手元に持っているので、M7アプリケーションが動いている間に接続できます。しかし、負荷を測定するための詳細な手順や方法はわかりません。S32デバッグプローブのみを使用してこの目標を達成することが実現可能かどうかさえ分かりません。

誰か関連する書類や指針を提供してくれるといいですね。

よろしくお願いします。

Re: How to measure CPU load for S32G399 baremetal application on S32DS

こんにちは、 @Yang_C

投稿ありがとうございます。

1. 私の理解では、デバッガーだけに頼ると、実行時のCPU負荷を正確に取得できない可能性があります。

2. 例えば、自分のアプリケーションにタイマーを有効にするコードを追加し、最終的にメインタスクを実行する時間を測定することも可能です。(実行時間)/(実行時間)の割合を計算して、おおよそのCPU負荷を評価します。



BR

チェイン

Re: How to measure CPU load for S32G399 baremetal application on S32DS

どうもありがとうございます。コード側での計測を試してみます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-11-2026 03:28 AM
Updated by: