2392398_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392398_zh-CN

2392398_zh-CN

MCUXpresso for VSCode SWO 控制台输出存在问题

你好!

设置
适用于 VSCode 的 MCUXpresso
电路板 KW47-LOC
项目 kw47loc_hello_world_swo_cm33_core0
链接服务器 25.6.131或 26.3.123

描述
我想测试SWO的功能,以便将其与我的定制板一起使用。在 MCUXpresso IDE 中运行良好,但在 MCUXpresso for VSCode 中,我遇到了 SWO 控制台在大约 30 秒后停止显示串口输出的问题。这一点一直如此。

重现步骤
- 使用开发板和项目启动调试会话
- 先在主菜单上暂停,然后按继续键
- 暂停执行,然后通过分析窗口配置 SWO 时钟
- 通过探测窗口运行 SWO ITM
- 通过输出选择 MCUXpresso SWO 控制台,然后恢复执行
串口输出开始显示,大约30秒后卡住。

感谢您抽出时间!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-09-2026 02:31 AM
更新者: