我在运行 MIMRT700 SDK 中的 SD 卡示例时遇到了这个错误。
nnxxpp_0-1783509006478.png
目前,我还没有格式化我的存储卡。经调查,运行前无需格式化存储卡。我应该如何解决这个问题?
感谢您的回复。如果我想在电脑上格式化SD卡,我应该格式化哪种格式的SD卡?我的SD卡里有很多数据,所以我想格式化它。
我还有另一个问题。目前,我正在使用示例tflm_cifar10_cm33_core0 ,我想使用 SD 卡配合示例tflm_cifar10_cm33_core0从 SD 卡加载数据。如果我将JP65 设置为 1-2,是否可以运行tflm_cifar10_cm33_core0?
你好@nnxxpp ,
我测试了 SDK v26.06 示例“mimxrt700evk_sdcard_fatfs_cm33_core0”,无论 SD 卡是否格式化,它在我的机器上运行正常。
请确认 JP65 是否设置为 1-2?EVK 的默认配置为 2-3。
另外,请使用示例 doc 文件夹中的 example_board_readme 文件中推荐的 SD 卡之一进行测试。
BR
哈比卜
你好@nnxxpp ,
该示例通过调用 f_mkfs() 函数在 SD 卡上创建一个 FAT 文件系统,该函数从 main 函数执行,如下图所示:
Habib_MS_2-1783618445626.png
ffconf.h 中启用了 FF_USE_MKFS 宏。这样,应用程序就可以在需要时创建文件系统。您可以在此页面上找到有关 f_mkfs() 的更多信息。因此,在运行示例之前,无需预先使用特定配置格式化 SD 卡,因为示例能够自行创建文件系统。
关于 JP65,当 JP65 设置为 1-2 时,tflm_cifar10_cm33_core0 示例应该可以正常运行。根据RT700-EVK 原理图,JP65 仅控制多路复用器的输出选择,并不影响本示例使用的功能,如下图所示:
Habib_MS_0-1783618290501.png
BR
哈比卜
感谢您的详细解释。我理解得更多了。
我还检查了我的几张 SD 卡,发现其中一张(SanDisk 256GB)可以正常工作,并且我可以运行 sdcard_fatfs 示例。
是的,正如您所说,将 JP65 设置为 1-2 后,我就可以成功运行 eqi tflm sample 了。
你好@nnxxpp ,
很高兴听到这两个例子都运行成功。
由于这个问题与原问题无关,请您为此创建一个新的社区帖子好吗?欢迎随时标记我,我将很乐意继续为您提供帮助。
BR
哈比卜
这是 sdcard_fatfs 的内存配置。我可以用这种内存配置运行示例程序。
nnxxpp_0-1784010132685.png
但是当我按照下图所示更改内存配置时(此配置适用于 NPU tflite 型号)。不使用SD卡时没问题)
nnxxpp_1-1784010201856.png
调试时出现错误。原因似乎出在内存配置上。
nnxxpp_2-1784010342870.png
如何解决这个问题?谢谢。
是的,谢谢。我发现原因并非内存配置问题。正是由于这个原因,我错误地配置了从SD卡加载数据的大小。