2392289_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2392289_zh-CN

2392289_zh-CN

S32K388 使用 MemAcc 擦除 PFLASH 卡住

您好!我使用 MemAcc_Example_S32K388,并将 DFLASH 更改为 PFLASH。但是当我擦除 pFlash 时,程序卡在了 MEMACC_JOB_PENDING == MemAcc_GetJobStatus(TEST_AREA) 处。

我修改了比较程序,将 TEST_AREA 设置为 1。

这是修改后的程序,希望它能发现并指出我的错误,我将非常感激。

S32K3

Re: S32K388 Use MemAcc Erase PFLASH Stuck

@zhangyu5454

我发现一个问题,前缀不正确,应该是 Mem_43_INFLS。

danielmartynek_0-1783597121888.pngdanielmartynek_0-1783597121888.png



Re: S32K388 Use MemAcc Erase PFLASH Stuck我尝试将其更改为 Mem_43_INFLS,但仍然无法成功运行。然后我将例程 DFLASH 中的 Mem_43_INFLS 更改为 abc123,它就可以正常运行了。最后,我发现问题出在 MemAcc 内存调用的 DIRECT_STATIC 上。
将其更改为间接静态可以解决我的问题。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-13-2026 02:28 AM
更新者: