2392176_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2392176_zh-CN

2392176_zh-CN

S32K388 STCU BIST:STCU_WDG 值是否会影响在线看门狗超时?

各位NXP专家,大家好!

我正在使用S32K388进行开发,并以SPD (安全外设驱动程序) v1.0.6为参考来实现 STCU/BIST 功能。

在我的main.c 文件,我启用了 BIST 测试,然后从MC_RGM读取复位原因。我观察到返回的复位原因是MCU_ST_DONE_RESET

我有以下几个问题:

  1. 写入 STCU_WDG 寄存器的 值是否会 影响 BIST 执行期间的 在线看门狗超时 时长?换句话说, 当 BIST 执行时间超过 STCU_WDG 值时, WDTOSW 标志是否会被直接触发 ?

  2. 报告 MCU_ST_DONE_RESET 时,我是否可以得出结论, LBIST 和 MBIST 都已正常完成并通过 ?或者,此 RESET 原因仅表示 STCU 序列已完成,而不管是否发生超时?

  3. 就我而言, ERR_STAT 寄存器显示 WDTOSW = 1 RFSF = 1 (见附件截图)。这是否意味着 BIST 执行 超时并被提前终止/中止 ,导致内存测试 在完成前 被迫停止 ?或者即使 WDTOSW 已设置, 是否 仍然可以生成 MCU_ST_DONE_RESET ?

  4. 我还检查了 SPD驱动程序中的 Bist_IntegrityTest() 流程(见附件代码截图),该流程预期LBIST/MBIST完成后结束标志( LBESW0 / MBESW0 )应设置为1。然而,在实际调试过程中,我发现 LBIST和MBIST结束标志位均为0,而非1。 为什么即使 生成了 MCU_ST_DONE_RESET, 结束标志位仍然为0?

补充信息:

  • 我正在使用类似于 SPD 示例的功能安全启动 BIST 配置表。
  • 观察到的STCU_WDG值: 0xC35E (49998)。
  • 观察到的STCU_ERR_STAT值: 0x80140 RFSW=1 WDTOSW=1 )。

请问您能否帮忙解释一下STCU_WDG WDTOSW MCU_ST_DONE_RESETLBESW0 / MBESW0结束标志之间的关系

提前谢谢您。

此致, SPD_v1.0.6.pngSPD_v1.0.6.pngs32k388_safety_BIST.pngs32k388_safety_BIST.png debug.pngdebug.png

Re: S32K388 STCU BIST: Does STCU_WDG value affect the online watchdog timeout?

你好,

在我的main.c 文件,我启用了 BIST 测试,然后从MC_RGM读取复位原因。我观察到返回的复位原因是MCU_ST_DONE_RESET

这是正确的行为。


1. 写入 STCU_WDG 寄存器的 值是否会 影响 BIST 执行期间的 在线看门狗超时 时长?换句话说, 当 BIST 执行时间超过 STCU_WDG 值时, WDTOSW 标志是否会被直接触发 ?

不。STCU_WDG 是 BIST 执行的监视程序。与SWT没有任何关联。SWT 模块也需要通过 BIST 进行测试,因此 SWT 模块在 BIST 期间无法正常工作。因此,您可以使用 STCU_WDG 来保护执行时间。

报告 MCU_ST_DONE_RESET 时,我是否可以得出结论, LBIST 和 MBIST 都已正常完成并通过 ?或者,此 RESET 原因仅表示 STCU 序列已完成,而不管是否发生超时?

只能得出测试程序结束的结论。结果存储在不同的寄存器中,例如 STCU2 在线 LBIST 状态 (LBSSW0) - 此类寄存器将指示您是否通过/失败条件。

就我而言, ERR_STAT 寄存器显示 WDTOSW = 1 RFSF = 1 (见附件截图)。这是否意味着 BIST 执行 超时并被提前终止/中止 ,导致内存测试 在完成前 被迫停止 ?或者即使 WDTOSW 已设置, 是否 仍然可以生成 MCU_ST_DONE_RESET ?

MCU_ST_DONE_RESET 总是在测试后生成。结果如何并不重要。测试过程中,寄存器和 RAM 将按照特定模式进行测试。寄存器需要设置为默认值——这些值在RESET期间加载。否则,所有寄存器都会被测试模式填满,微控制器将无法处理这样的随机值。

由于 BIST 在 RAM 上执行测试模式后,ECC 校验和将无法匹配数据,因此需要通过软件初始化 RAM。

就我而言, ERR_STAT 寄存器显示 WDTOSW = 1 和 RFSF = 1

这意味着测试失败。

我还检查了 SPD驱动程序中的 Bist_IntegrityTest() 流程(见附件代码截图),该流程预期LBIST/MBIST完成后结束标志( LBESW0 / MBESW0 )应设置为1。然而,在实际调试过程中,我发现 LBIST和MBIST结束标志位均为0,而非1。 为什么即使 生成了 MCU_ST_DONE_RESET, 结束标志位仍然为0?

如上所述。

您的 BIST 未在 STCU_WDG 超时时间内执行。

petervlna_0-1783579980607.pngpetervlna_0-1783579980607.png

顺祝商祺!

Peter


Re: S32K388 STCU BIST: Does STCU_WDG value affect the online watchdog timeout?您好,这个问题有总结吗?Re: S32K388 STCU BIST: Does STCU_WDG value affect the online watchdog timeout?

你好,

我先总结一下答案,稍后会发布。

顺祝商祺!

Peter

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-09-2026 02:27 AM
更新人: