2392114_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2392114_ja-JP

2392114_ja-JP

PWMキャプチャはfrdm_mcxw72ボードでは動作しません

こんにちは、

frdm_mcxw72 ボードで pwm キャプチャ サンプルを試してみましたが、残念ながらシリアル ツールのプリント メッセージには「 capture cycle err -134 」としか表示されません。frdm_mcxw72ボードのPTA21ピンには、1kHz、デューティサイクル50%のPWM信号が注入されているはずです。

デモケースからプロジェクトファイル全体をインポートしましたが、オーバーレイファイルだけを追加しただけで変更はありません。以下にオーバーレイファイルの設定があります。

anliu114036_0-1783501416708.png

なぜ正しい印刷情報がないのか、その理由を調べていただけますか?前もって感謝します!



Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。どのZephyrリポジトリを使っているのか、教えていただけますか?

また、あなたは提示された例を参考にしていますか?何か変更しましたか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、リカルドさん

リポジトリのバージョンはV4.4.1.0です。以下は私の手順です

1. リポジトリからキャプチャ例のアプリケーションをインポートする

anliu114036_0-1783644698775.png


2. 最初のメッセージで投稿したオーバーレイファイルの内容であるDTSオーバーレイファイルをボードフォルダに追加します。

3. 手元にある frdm_mcxw72 ボードにビルドしてフラッシュすると、プリントメッセージは次のようになります。

「キャプチャサイクルエラー」、PWM信号を注入していないのでボードの状態は問題ないように見えますが、PTA21ピンにPWM信号を注入した後もプリントメッセージは同じです。
 
 
Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、


どのリポジトリを使っているのか教えていただけますか?

アップストリームとダウンストリームのどちらを使用していますか?

また、そのサンプルコードは、修正なしでそちら側でも正常に動作しますか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、リカルド

リポジトリのバージョンはこちらです

anliu114036_0-1783902527295.png

オーバーレイファイルだけを更新しますが、このファイルがなければビルドが成功しません。


よろしくお願いいたします!

Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、


Upstreamを使っているのか、それともDownstreamを使っているのか、教えていただけますか?


よろしくお願いいたします。

リカルド

Re: PWM Capture can't work in frdm_mcxw72 board

こんにちは、リカルドさん

すみません、ここでいう「上流」や「下流」が何なのかよく理解できませんでした。下流側であるべきだと思う。それとも別の説明を変えてもらえますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
2 周之前
更新人: