2392000_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2392000_ja-JP

2392000_ja-JP

IMXRT 1180ファミリ

NXPチームの皆様、こんにちは。

現在、宇宙搭載コンピュータ(OBC)アプリケーションでのNXPマイクロコントローラの評価を進めています。

当初、 i.MX RT1170(MIMXRT1170)を検討しており、評価の際にNXPのドキュメントに 28nm FD-SOIテクノロジで製造されていることが記されていることに気づきました。半導体プロセス技術が当社の応用における重要な評価基準であるため、現在は i.MX RT1180 ファミリーの評価にも関心を持っています。

先に進む前に、 i.MX RT1180の製造工程についてご説明いただければ幸いです。

  • i.MX RT1180も i.MX RT1170と同様に 28nm FD-SOI技術で製造されているのでしょうか?
  • もしなければ、RT1180に使われたプロセス**テクノロジ**について教えていただけますか?
  • この装置の製造ノードやプロセス**テクノロジ**について言及した公式の**ドキュメント**や**製品**概要はありますか?

公開されているドキュメントを調査しましたが、RT1180プロセス技術に関する公式な声明は見つかりませんでした。

この情報は当社の内部テクノロジ評価および資格確認活動にとって重要であり、皆様からのご指導を大変ありがたいです。

再開まで今しばらくお待ちください。

Re: IMXRT 1180 Family

こんにちは、@mayliu1 さん

迅速な返信と、 i.MX RT118028nm FD-SOIテクノロジで製造されていることを確認してくださりありがとうございます。

もう一つ、ご説明をいただければ幸いです。これが以下の機器を含む すべての i.MX RT1180ファミリに適用されるのか確認していただけますか?

  • i.MX RT1186
  • i.MX RT1187
  • i.MX RT1189

RT1180ファミリの全ての製品が同じ28nm FD-SOIプロセスで製造されている場合、この情報はペリフェラルおよび機能解析を進め、アプリケーションに最適なデバイスを決定するのに役立ちます。

ご確認いただければ幸いです。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
ルースヴィク・R

Re: IMXRT 1180 Family

こんにちは、 @ruthvik_1 さん

私たちの製品にご関心を寄せ、コミュニティをご利用いただき、本当にありがとうございます。

はい。i.MX RT1180は28nmのFD-SOIテクノロジを採用しています。

申し訳ありませんが、現時点ではこの装置の製造ノードやプロセス技術を明示的に言及した公的な公式ドキュメントや製品概要はありません。

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

5月

Re: IMXRT 1180 Family

こんにちは、@ruthvik_1 さん

ご意見ありがとうございます。

はい、i.MX RT1186、i.MX RT1187、i.MX RT1189の情報を確認しました。これらはすべて同じ28nm FD-SOIプロセス**テクノロジ**で製造されています。
 
お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
5月
Re: IMXRT 1180 Family

こんにちは、@mayliu1 さん

迅速なご対応とご確認をいただき、ありがとうございます。この情報は非常に役立ち、大変感謝いたします。

ご確認をいただいた上で、私たちは評価を進め、製造テクノロジの確認とみなします。

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いいたします。
ルースヴィク・R

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-10-2026 03:30 AM
Updated by: