2391955_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2391955_zh-CN

2391955_zh-CN

PN7160 在内核版本 6.6.92 下无响应

我们的团队已将PN7160移植到内核6.6.92

它目前无法读取任何NFC标签。

以下是我们的DUT信息:

  • 内核版本: 6.6.92
  • 操作系统: Yocto Scarthgap
  • PN7160 驱动程序补丁文件: 0003-nfc-nxpnfc-add-NXP-PN7160-i2c-spi-kernel-driver.patch(克隆自 NFC GitHub 项目并修改以适配内核 6.6)
  • nfcDemoApp 配方: recipes-nfc.7z(从 NFC GitHub 克隆并修改以修复构建错误)
  • 内核日志: nfc-log.txt

您能否提供一些建议,帮助我们解决这个问题?

回复: PN7160 no response with kernel 6.6.92

请在 libnfc-nxp.conf 中将 LOGLEVEL 设置为 0x03。然后把运行 nfcDemoApp 时的日志发给我。请同时将 libnfc-nci.conf 和 libnfc-nxp.conf 文件发送给我,以便我检查。

回复: PN7160 no response with kernel 6.6.92

感谢您的回复。

日志文件和配置文件(libnfc-nci.conf 和 libnfc-nfc.conf)已附上。

您能给我们一些建议吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-16-2026 04:28 AM
更新者: