2391955_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391955_ja-JP

2391955_ja-JP

カーネル6.6.92ではPN7160が応答しません

当チームはPN7160をカーネル6.6.92に移植しました

しかし現在、NFCタグを 読み取ることができません

以下は、当社の被試験デバイス(DUT)に関する情報です。

  • カーネルバージョン: 6.6.92
  • OS: ヨクト・スカースギャップ
  • PN7160 ドライバーパッチファイル: 0003-nfc-nxpnfc-add-NXP-PN7160-i2c-spi-kernel-driver.patch(NFCのGitHubリポジトリからクローンし、カーネル6.6に対応するように修正しました)
  • nfcDemoApp レシピ: recipes-nfc.7z (NFC GitHub からクローンし、ビルドエラーを修正するために変更しました)
  • カーネルログ: nfc-log.txt

この問題を解決するためのアドバイスをいただけますか?

回复: PN7160 no response with kernel 6.6.92

libnfc-nxp.conf ファイルで LOGLEVEL を 0x03 に設定してください。次に、nfcDemoAppを実行したときのログを送ってください。確認のため、libnfc-nci.confとlibnfc-nxp.confも送ってください。

回复: PN7160 no response with kernel 6.6.92

ご返信よろしくお願いします。

ログファイルと設定ファイル(libnfc-nci.confとlibnfc-nfc.conf)添付されています。

何かアドバイスをいただけますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-16-2026 04:30 AM
Updated by: