2391904_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391904_ja-JP

2391904_ja-JP

S32K389 AES_ACCEL が 64KB のデータを暗号化する際にハング/フリーズする
こんにちは、NXPチームの皆様、
私はS32K389を使用しており、 AES_ACCEL(ACE/MSC)モジュールをテストしています。大規模なデータバッファをプロセッシング中に安定性の問題に直面しました。
テスト設定:
  • モード:AES-CBC
  • CASE 1(合格):4KBデータの暗号化は正しく動作します。

企业微信截图_17834738161180.png企业微信截图_17834738161180.png

  • ケース2(失敗):64KBのデータを暗号化すると、AESサービスが実行されるとチップが即座にクラッシュまたはハングします。
観察された行動:
  1. S32DS(S32 Design Studio)はAESサービスの実行中にフリーズします。
  2. デバッガを介してS32K389に接続しようとすると、完全に失敗します。

企业微信截图_17834744241242.png企业微信截图_17834744241242.png

質問:
  1. AES_ACCELトランザクションあたりの最大データ長に関して、既知の制限事項はありますか?

よろしくお願いします、
シアンロン

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

こんにちは@wuxianlong

確認させてください。できるだけ早くご連絡いたします。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

遅れてすみません。内部リソースへのアクセス権に問題があり、解決に予想以上に時間がかかっています。できるだけ早くお答えします。ご辛抱いただきありがとうございます。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

こんにちは@wuxianlong

CMACが検証サービスを生成する際には、以下の制限があります。

lukaszadrapa_2-1784041947940.pnglukaszadrapa_2-1784041947940.png


暗号化にも制限があるかどうか、現在確認中です。後ほどお知らせします。

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

こんにちは、 @lukaszadrapa

ご説明いただき、誠にありがとうございました。暗号化とCMAC検証は、おそらく同じ制約に直面しているだろう。

よろしくお願いします、
シアンロン

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

サイズ制限は512KBで、LENビットフィールドのサイズは19ビットであるという情報を得ました。

興味深いことに、実行が完全にクラッシュした。パラメータが無効な場合にエラーコードを返すだけAES_ACCELと思います。

それはXRDCが原因ではないですか?XRDCは有効になっていますか?テスト目的で無効にしてみてもらえますか?

よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K389 AES_ACCEL hangs/freezes when encrypting 64KB data

こんにちは、 @lukaszadrapa

64KBでのテストも依然として失敗します。AECエラー検出を有効にすると、IPドライバマクロが制限を (1 << 19)- 1ビット<64 KBに設定していることがわかりました。
image.pngimage.png
敬具
仙龍


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-18-2026 03:28 AM
Updated by: