2391806_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391806_ja-JP

2391806_ja-JP

CLI/ヘッドレス

こんにちは!GUI Guider 2.0.0には、プロジェクトのCIビルドを自動化するためのCLI/ヘッドレスビルド機能はありますか?生成されたCファイルを自分のリポジトリで追跡したくはありません。

Re: CLI/Headless

私も知りたいです。

Re: CLI/Headless

こんにちは、@nbarrett さん@znickerson さん

GUI Guiderは、CIパイプラインから呼び出せるCLIやヘッドレスコード生成をネイティブにサポートしていません。

とはいえ、GUI Guider 2.0.0はCMakeとNinjaを利用して、GUI Guiderプロジェクトから生成されたコードをビルドおよびコンパイルし、フラッシュ可能な.binファイルを作成します。または.elfイメージを使えば、これらのツールを使ったスクリプトを作成すれば、このプロセスを自動化できるはずです。現時点では、これがどのように行われるのかのガイドやスクリプトの例はありませんが、GUI Guiderツールのビルド&コンパイルログを参照すると、GUI Guider 2.0.0がARMGCCベースのプロジェクトでどのように処理しているかを詳しく確認できます。

BR、
エドウィン。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-10-2026 04:29 AM
Updated by: