2391703_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391703_ja-JP

2391703_ja-JP

MIMXRT1052CVL5BとMIMXRT1062CVL5BのBGA196パッケージは、ピン接続が一致していますか?

MIMXRT1052CVL5BとMIMXRT1062CVL5BのBGA196パッケージは、ピン接続が一致していますか?

現在、BGA196パッケージのMIMXRT1052CVL5Bを使用しています。

基板を改造せずに、チップをMIMXRT1062CVL5B BGA196パッケージのものに交換することはできますか?

MIMXRT1052CVL5B SRAMは容量不足です。

i.MXRT 105xi.MXRT 106xRe: MIMXRT1052CVL5B和MIMXRT1062CVL5B BGA196封装的是PIN TO PIN的吗?

こんにちは@SDFDSFSF

i.MX RT1060の AN12240 Enhanced Features によると、i.MX RT1060はオンチップSRAMを1 MBに倍増させつつ、i.MX RT1050とのピン間互換性を維持しています。

互換性を確認するために、ファームウェアやアプリケーションで使われているペリフェラルのマッピングを確認することをお勧めします。

よろしくお願いします、
パブロ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:35 AM
Updated by: