您好,NXP团队:
我正在使用 FRDM-RW612 EVK 和 SDK 中的 wifi_cli 示例。加载的 Wi-Fi 固件是 rw61x_sb_wifi_a2.bin。
我已将 Molex 1461539050 外置天线连接到 EVK 上的 UFL 连接器 (J11)。但是,与板载PCB天线相比,我没有观察到RSSI有任何改善。在某些情况下,RSSI 甚至会略低一些。
Prathyush_27_0-1783428299975.png
根据 FRDM-RW612 原理图和用户指南,我了解到射频开关 (U16 - RTC7608U) 用于在板载 PCB 天线和外部 UFL 连接器之间进行选择,而 RF_CNTL_3 是该开关的控制信号:
RF_CNTL_3 = 0 -> PCB 天线(默认)
RF_CNTL_3 = 1 -> 外部 UFL 天线
如何控制 RF_CNTL_3?
RF_CNTL_3 是否由 Wi-Fi 固件自动驱动?如果是,它的默认值是多少?如何修改该值?
启用 EVK 的外置天线是否需要任何硬件或固件配置?
任何指导或示例代码都将不胜感激。
谢谢!
您好,
让我查一下。
问候,
丹尼尔。
您好,
我已给你发送私信。
问候,
丹尼尔。
@DanielRuvalcaba你好,请问你是否已经核实过此事?如果有任何更新,请告知。
谢谢,此致敬礼!
普拉蒂尤什
您好,
我通过私信联系到了你。
问候,
丹尼尔。
嗨@Tusisima ,要启用 u.FL 天线,需要一个特殊的校准文件,因为天线选择是通过此校准数据控制的。您应该联系NXP的支持人员以获取校准文件。
你是怎么解决这个问题的?