我已将PTB2配置为WKUP输入引脚,并将WKUP 通道 8映射到 PTB2。WKUP 模块配置看起来正确;但是,WKUP 中断没有被触发。
之前,我将同一引脚配置为EIRQ输入,并且中断已成功触发,证实该引脚和外部信号功能正常。
问题:
请帮忙确定是否存在任何额外的 WKUP 配置要求、依赖项或已知限制,这些都可能导致无法生成中断。
嗨@DiaDev ,
S32K3 除了提供约 60 个外部唤醒源外,还提供了 4 个内部唤醒源,在配置通道时必须考虑这些内部唤醒源;这意味着,偏移量需增加 4:
PTB2 是唤醒垫 [8],加上四个内部源,它将是通道 12。请更改此配置并测试 WKPU 是否被触发。
此致,
朱利安