2391500_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391500_ja-JP

2391500_ja-JP

EB tresosのアクティベーションコードが失敗しました

AUTOSARでEBtresosを使おうとしているのですが、アクティベートできませんでした。


アクティベーションコード: 7416-E905-5CC2-F20A


ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。
FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。


だからEBtresosを使うにはもう一つのアクティベートコードが必要です。


どうもありがとうございます。

Re: EB tresos activation code failed
ご辛抱いただきありがとうございます。
社内チームがウェブページ上のアクティベーションコードを更新しました。
最新の認証コードを確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
S32K3 標準ソフトウェア - > オートモーティブ SW - EB tresos Studio / AUTOSAR 設定ツール - > EB tresos Studio 29.0.0
Re: EB tresos activation code failed

ハイ

ご迷惑をおかけして申し訳ございません!
この件については既に社内チームに報告済みです。返信があり次第、ご連絡いたします。
 
よろしくお願いいたします
ロビン
Re: EB tresos activation code failed

こんにちは。NXPのウェブサイトで更新されたアクティベーションコードは、引き続き7416-E905-5CC2-F20Aです。今日アクティベートしようとしたのですが、やはり失敗しました。

ERROR: flxActAppActivationSend (50040,41147,10248)
指定された数量が許容最大数量 (0) を超えています。
FlexNet Operations Serverへの接続に失敗しました。

Re: EB tresos activation code failed

前回の返信をご覧ください。アクティベーションコードが更新されました。

EBTresosページのアクティベーションコードがまだ変更されていないバージョンを教えてください。内部チームに報告して更新を依頼します。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-23-2026 04:32 AM
Updated by: