2391497_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2391497_ja-JP

2391497_ja-JP

IMX6Q U-Boot

こんにちは、私はIMX6qプロセッサを搭載したカスタムカメラを持っています。
古いブートローダーと古いカーネル上で動作するファームウェアを持っています。
ブートローダーとカーネルをアップデートする必要があります。
しかし、カーネルの読み込み段階を突破できません。
UARTログは常に空です。
助けてください。

Re: IMX6Q U-BooT

こんにちは、 @CAT5000さん。

お元気でお過ごしのことと思います。


現在のBSPバージョンと新しいBSPバージョンを指定してください。

また、コンソールで定義されているUARTに関連するソフトウェアの変更もあります。


よろしくお願いいたします。

サラス。

Re: IMX6Q U-BooT

こんにちは!


実は、プロセッサを最後のBSPバージョンに移植するためのガイドがあります。

UG10165 (i.MXポーティングガイド)をご覧ください。


U-bootで行う必要のある変更点について説明します。


また、Sabreボードをお持ちなら、Embedded Linux for i.MXアプリケーション・プロセッサ から最終版の事前コンパイル済みイメージをダウンロードして、ボードにフラッシュするだけで済みます。


よろしくお願いします、

サラス。

Re: IMX6Q U-BooT

動作するブートローダーバージョン
U-Boot 2018.03 (2021年4月22日 04:17:10 -0400)

CPU:Freescale i.MX6Q rev1.3 996 MHz(動作周波数は792 MHz)
CPU:オートモーティブ温度グレード(-40°Cから125°C)で30°Cに対応
リセット原因:POR(POR)
モデル:Freescale i.MX6 クアッドSABERスマートデバイスボード
ボード:MX6-SabreSD
ウォッチドッグ有効
DRAM:2 GiB
PMIC:PFUZE100!DEV_ID=0x10 REV_ID=0x21
MMC: FSL_SDHC: 0、FSL_SDHC: 1、FSL_SDHC: 2
MMCから環境を読み込んでいます... カードが電圧に反応しませんでした

私のボードはSabreSDを搭載したリファレンスボードです。
回路図とデータは全て揃っています
私はこういう作業は得意ではないのですが、新機能を試すためにファームウェアをアップデートしたいと思っています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-09-2026 03:29 AM
Updated by: