2391157_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2391157_ja-JP

2391157_ja-JP

FRDM-K64FでMCUxpresso 25.6を使用した場合、SDカードのシンボルが未定義になる

こんにちは、

SDカードソフトがうまく動かずに困っています。

必要なのは、いくつかのアイテムを電源を入れるだけで、SDカードの他のアクティブなマネジメントは不要です。ただ、後でログが必要になるかもしれませんが...

データ型sd_card_tを使用しようとしていますが、「不明な型名」エラーが発生します。

以前にfsl_sd.hを含めましたそして fsl_sdhc.h。しかし、そうすると、どちらの場合でも多くの関数に対して複数定義のメッセージが表示されます。だから、fsl_sd.h.は必要ないと思った。SDKには含まれていないので、元の複数定義エラーはGitHubから両方ダウンロードしました。fsl_sdhc.h があります。SDKからも「未知型名」のメッセージが出続けています。言うまでもなく、SDカードのサンプルは非常に使いづらいと感じています!

どんなご支援でも大変ありがたく思います!



Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F

こんにちは、 @ve3id さん。

投稿ありがとうございます。

プロジェクト内のSDKコンポーネントを管理し、ドライバを追加してください。> SDHCとミドルウェア>記憶->SDMMC Stack->SD

sdcard_polling例では以下の構成要素が含まれています。

carlos_o_0-1783371266922.pngcarlos_o_0-1783371266922.png


「SDK コンポーネント管理」に入るには、プロジェクトを右クリックして「SDK Management -> SDK Components 管理」に行く必要があります

carlos_o_0-1783371381511.pngcarlos_o_0-1783371381511.png

これで問題が解決するかどうか教えてください。

Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F

迅速な返信ありがとう、カルロス。でももう返信は済ませたので、他に何かあるかもしれませんね?これがSDマネジメントのための私の窓口です:

ve3id_0-1783426302819.pngve3id_0-1783426302819.png


Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F

私はSDK_2.11.0_FRDM -K64Fを使用しています

削除して「ダウンロード・インストールsdks」タブを使って同じバージョンの新しいものをビルド・ダウンロードしましたが、同じ問題が起きました。

よろしくお願いします。

ナイジェル




Re: Undefined SD Card symbols using MCUxpresso 25.6 on FRDM-K64F

こんにちは、 @ve3id さん。

ご説明ありがとうございます。

どのSDKバージョンを使っているのか教えていただけますか?

バージョン2.11.0で試してみましたが、私の環境では再現できませんでした。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-09-2026 03:28 AM
更新人: