2391068_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2391068_ja-JP

2391068_ja-JP

SJA1105 SGMIIドライバー Petalinux 2020.1

こんにちは、皆さん

現在、 PetaLinux 2020.1SJA1105SEL スイッチを使って作業しており、 このソフトウェアリリースでSGMIIがサポートされているかどうか知りたいです。

これまでのところ、PetaLinux 2020.1のドライバでSGMIIインターフェースがサポートされているのか、それとも後のLinuxカーネルやドライババージョンでサポートが追加されたのかはわかりません。

どなたか詳しく教えてもらえますか:

  1. PetaLinux 2020.1を実行している場合、SJA1105SELのSGMIIポートを使用することは可能ですか?それともパッチコードが必要ですか?
  2. そのリリースに付属しているSJA1105ドライバはSGMIIの動作をサポートしていますか?
  3. PetaLinux 2020.1でSGMIIがサポートされていない場合、どのLinuxカーネルバージョン(またはPetaLinuxリリース)が sja1105 ドライバに追加されたのでしょうか?

パッチやコミット、ドキュメントなどの情報や参考文献があれば大変ありがたいです。

よろしくお願いいたします!

LinuxRe: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1

こんにちは、

どのプロセッサを使っていますか?

Re: SJA1105 SGMII driver Petalinux 2020.1
私はPetaLinux 2022.2を搭載したXilinx Zynq UltraScale+ MPSoCを使用しています。SJA1105SELはSGMIIインターフェースを介して接続されています。質問は、PetaLinux 2022.1に含まれるsja1105ドライバーがSGMIIをサポートしているのか、それとも後のカーネルやドライバーバージョンでサポートが追加されたのかということです。
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-15-2026 02:27 AM
更新者: