2390859_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390859_ja-JP

2390859_ja-JP

imx95はRAMへのサスペンド時にvdd_socをオフにする

こんにちは、
アイドル状態になった後、VDD_SOCをオフにしようとしています。
例えば、m33コンソールでは次のようになります。
lm サスペンド
lm M7 サスペンション
アイドル
次に、vdd socをオフにします(pf09のスタンバイモードをvdd socオフに設定することによって)。
次にスタンバイピンを放します。
m33 の VDD_SOC は最初からやり直しますが、RAM は保存されたままです。
bl31でウォームブートパスを実行するようにsplのコードを変更し、カーネルへの起動に成功しました。
しかしその後、カーネルが詰まってしまい、以下の通りの「最新のログ」が確認できます。
2つのCASEで何が違うのか気になります。
- CASEノーマルサスペンド:(保持vdd_soc)
- Case Abnormal(vdd_soc オフ) この場合、M33の起動時に何か再初期化するために別のことをすべきでしょうか?

[2026-07-06 10:39:55.070]通知: BL31: ウォームレジュームNSコンテキストが復元されました
[2026-07-06 10:39:55.074][ 1018.529356][T3251] its_restore_enable+0x0/0x1ac を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.080][ 1018.529356][T3251] cpu_pm_resume+0x0/0x5c を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.084][ 1018.529356][T3251] kvm_resume+0x0/0x68 を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.089][ 1018.529356][T3251] irq_gc_resume+0x0/0x110 を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.094][ 1018.529356][T3251] irq_pm_syscore_resume+0x0/0x24 を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.100][ 1018.529356][T3251] timekeeping_resume+0x0/0x188 を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.105][ 1018.529356][T3251] sched_clock_resume+0x0/0xd0 を呼び出しています
[2026-07-06 10:39:55.110][ 1018.529619][T3251] ブート以外のCPUを有効にする...
[2026-07-06 10:39:55.142][ 1018.559214][T0] CPU1でVIPT命令キャッシュを検出しました
[2026-07-06 10:39:55.146][ 1018.559246][T0] GICv3: CPU1: 再分配器100の領域0:0x0000000048080000が見つかりました
[2026-07-06 10:39:55.154][ 1018.559293][T0] CPU1: 起動済みのセカンダリプロセッサ0x0000000100 [0x412fd050]
[2026-07-06 10:39:55.161][ 1018.560868][T3251] CPU1が起動しました
[2026-07-06 10:39:55.191][ 1018.608610][T0] CPU2でVIPT命令キャッシュを検出しました
[2026-07-06 10:39:55.196][ 1018.608642][T0] GICv3: CPU2: 再分配器200の領域0:0x00000000480a0000が見つかりました
[2026-07-06 10:39:55.203][ 1018.608686][T0] CPU2:起動されたセカンダリプロセッサ0x0000000200 [0x412fd050]
[2026-07-06 10:39:55.210][ 1018.610091][T3251] CPU2が起動しました
[2026-07-06 10:39:55.240][ 1018.657836][T0] CPU3でVIPT命令キャッシュを検出しました
[2026-07-06 10:39:55.245][ 1018.657870][T0] GICv3: CPU3: 再分配器300領域0:0x00000000480c0000が見つかりました
[2026-07-06 10:39:55.253][ 1018.657917][T0] CPU3: 起動された二次プロセッサ0x0000000300 [0x412fd050]
[2026-07-06 10:39:55.260][ 1018.659332][T3251] CPU3が起動しました
[2026-07-06 10:39:55.289][ 1018.707065][T0] CPU4でVIPT Iキャッシュを検出しました
[2026-07-06 10:39:55.294][ 1018.707101][T0] GICv3: CPU4: 再分配器400領域0:0x00000000480e0000が見つかりました
[2026-07-06 10:39:55.302][ 1018.707151][T0] CPU4:セカンダリプロセッサ0x0000000400起動 [0x412fd050]
[2026-07-06 10:39:55.309][ 1018.708560][T3251] CPU4が起動しました
[2026-07-06 10:39:55.339][ 1018.756298][T0] CPU5でVIPT Iキャッシュを検出しました
[2026-07-06 10:39:55.344][ 1018.756332][T0] GICv3: CPU5: 再分配器500領域0:0x0000000048100000が見つかりました
[2026-07-06 10:39:55.351][ 1018.756379][T0] CPU5:起動したセカンダリプロセッサ0x0000000500 [0x412fd050]
[2026-07-06 10:39:55.359][ 1018.758206][T3251] CPU5が起動しました
[2026-07-06 10:39:55.362][ 1018.781314][T3251] rpmsg-ライフサイクル rpmsg-lifecycle: PM: 呼び出し rpmsg_lifecycle_resume_noirq @ 3251、親: プラットフォーム
[2026-07-06 10:39:55.373][ 1018.792078][T3251] rpmsg-lifecycle rpmsg-lifecycle: PM: rpmsg_lifecycle_resume_noirq が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.383][ 1018.802181][T3251] arm-smmu-v3 490d0000.iommu:PM: arm_smmu_resume [arm_smmu_v3] @ 3251 を呼び出し中、親プロセス: 49000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.394][ 1018.812966][T3251] arm-smmu-v3 490d0000.iommu:PM: arm_smmu_resume [arm_smmu_v3] が 60 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.403][ 1018.822745][T3251] imx_mu 445b0000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: 44000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.414][ 1018.833538][T3251] imx_mu 445b0000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 3 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.424][ 1018.843279][T3251] imx_mu 47300000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.434][ 1018.853283][T3251] imx_mu 47300000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 2 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.444][ 1018.863029][T3251] imx_mu 47320000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.454][ 1018.873031][T3251] imx_mu 47320000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.464][ 1018.882772][T3251] imx_mu 47330000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.474][ 1018.892773][T3251] imx_mu 47330000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.483][ 1018.902513][T3251] imx_mu 47340000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.493][ 1018.912516][T3251] imx_mu 47340000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.503][ 1018.922256][T3251] imx_mu 47350000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.513][ 1018.932256][T3251] imx_mu 47350000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.523][ 1018.941998][T3251] imx_mu 47550000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.533][ 1018.952002][T3251] imx_mu 47550000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.542][ 1018.961770][T3251] imx_mu 42430000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.553][ 1018.972548][T3251] imx_mu 42430000.mailbox:PM: imx_mu_resume_noirq [imx_mailbox] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.563][ 1018.982411][T3251] fsl-lpuart 42590000.serial:PM: lpuart_resume_noirq [fsl_lpuart] @ 3251 を呼び出し中、親プロセス: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.574][ 1018.993375][T3251] fsl-lpuart 42590000.serial:PM: lpuart_resume_noirq [fsl_lpuart] が 2 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.584][ 1019.003326][T3251] fsl-lpuart 44380000.serial:PM: lpuart_resume_noirq [fsl_lpuart] @ 3251 を呼び出し中、親プロセス: 44000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.595][ 1019.014289][T3251] fsl-lpuart 44380000.serial:PM: lpuart_resume_noirq [fsl_lpuart] が 4 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.605][ 1019.024225][T3251] imx-lpi2c 42530000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.616][ 1019.035009][T3251] imx-lpi2c 42530000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 1 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.626][ 1019.044756][T3251] imx-lpi2c 42540000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.636][ 1019.055531][T3251] imx-lpi2c 42540000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.646][ 1019.065272][T3251] imx-lpi2c 426b0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.657][ 1019.076047][T3251] imx-lpi2c 426b0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.667][ 1019.085794][T3251] imx-lpi2c 426c0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.677][ 1019.096567][T3251] imx-lpi2c 426c0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.687][ 1019.106304][T3251] imx-lpi2c 426d0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 42000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.698][ 1019.117086][T3251] imx-lpi2c 426d0000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.708][ 1019.126830][T3251] imx-lpi2c 44350000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] @ 3251 を呼び出し中、親: 44000000.bus
[2026-07-06 10:39:55.718][ 1019.137605][T3251] imx-lpi2c 44350000.i2c:PM: lpi2c_resume_noirq [i2c_imx_lpi2c] が 0 マイクロ秒後に 0 を返しました
[2026-07-06 10:39:55.728][ 1019.147353][T3251] imx-irqsteer 4b0b0000.interrupt-controller:PM: genpd_resume_noirq @ 3251 を呼び出し中、親: soc
[2026-07-06 10:39:55.738][ 1019.157693][T3251] PM: GENPD_RESUME_NOIRQ dev=4b0b0000.interrupt-controllerドメイン=display タスク=kworker/4:5 pid=3251
[2026-07-06 10:39:55.749][ 1019.168295][T3251] SCMI_PD ディスプレイ ドメイン=13 状態=オン タスク=kworker/4:5 pid=3251


LinuxPMICRe: imx95 turn off vdd_soc when suspend to ramログにはエラーは記録されていませんが、a55はそこで停止してしまいます。
通常の場合(vddsoCを切らさずに)、そのまま動作を続けます
スリープモードでの消費電力を減らそうとしているので、この方法でvddsocをオフにしつつRAMは残しています。
Re: imx95 turn off vdd_soc when suspend to ram

ログにはエラー情報がないようです。電圧を遮断するかどうかによって、消費電流に差が生じる可能性があります。消費電力に違いを感じますか?また、VDDSOCをオフにしたい理由は何ですか?

Re: imx95 turn off vdd_soc when suspend to ram

こんにちは@thinkembedsw

VDD_SOC(および関連するデジタル電源)電圧は、「サスペンドモード」電圧まで低下します。直接電源を切ることはサポートしていません

BR

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-11-2026 02:31 AM
Updated by: