2390792_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390792_zh-CN

2390792_zh-CN

LPC55S69上的USB HS PLL无法锁定

我正在开发我的第一个采用 LPC 系列微控制器的 USB 产品,这也是我第一次直接操作 PHY。这是在定制电路板上,使用 USB1 高速 USB 连接。

我目前正在尝试让 dev_cdc_vcom_bm SDK 示例在我的设备上运行(在 LPCXpresso55S69 开发板上测试之后)。我的定制电路板最明显的区别在于它安装的是 20MHz 晶振而不是 16MHz 晶振。

我找到的第一个问题是 PLL_SIC 寄存器显示 PLL_LOCK 为 0,因此 PLL 没有锁定。USB时钟、USB PLL电源和USB PLL使能已启用。时钟分频器设置为 24 分频(值 4),用于 20MHz 时钟。PLL_PREDIV = 0。USB1_3V3 读取到稳定的 3.299v,因此输入电压似乎正常。

另一个潜在的问题是,我使用的是 20MHz 振荡器,而不是 20MHz 晶体振荡器。我看到另一个帖子也遇到了同样的问题,但那是 Kinetis 的一个部件,我不确定是不是同一个 IP。即便如此,如果这只是个转移视线的伎俩,我也不会感到惊讶。

附件是该设备的原理图,不过这应该不是问题所在。


关于如何使PLL锁定,您有什么下一步的考虑方向吗?

LPC55xxRe: USB HS PLL not Locking on LPC55S69

@martinjaymckee

从你的原理图来看,LPC55S69 XTAL32M_P 引脚由 ECS-2520MVLC-200-CN 振荡器输出驱动,而 XTAL32M_N 引脚则未连接。
LPC55S69 上的 USB HS PLL 的参考信号来自系统振荡器模块。SDK 示例通常假设 XTAL32M_P 和 XTAL32M_N 之间连接有晶体。
当使用外部时钟源而不是晶体时,振荡器模块的配置方式应该有所不同。
Harry_Zhang_0-1783589097499.pngHarry_Zhang_0-1783589097499.png

BR

哈里

Re: USB HS PLL not Locking on LPC55S69

好吧,这很合理。我已经将 XO32M 配置为使用缓冲区旁路。我已经确认主时钟PLL使用的是正确的振荡器输入。

我还需要更改 XO32M 时钟模块的其他配置才能使 USB PLL 工作吗?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-11-2026 02:35 AM
更新者: