2390792_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2390792_ja-JP

2390792_ja-JP

LPC55S69でUSB HS PLLがロックしない

私はLPCシリーズのマイクロコントローラを用いた初めてのUSB対応製品に取り組んでおり、PHYを直接扱うのはこれが初めてです。これはカスタム基板上で、USB1高速USB接続を使用しています。

現在、dev_cdc_vcom_bm SDKの例を自分のデバイスで動かそうとしています(LPCXpresso55S69の開発ボードでテストした後です)。私のカスタム基板の明らかな違いは、16MHzの水晶発振子ではなく、20MHzの水晶発振子が搭載されている点です。

最初の問題として、PLL_SICレジスタがPLL_LOCKを0と表示しているため、PLLがロックされていないことが分かりました。USBクロック、USB PLL電源、およびUSB PLL有効化が有効になっています。クロック分周器は、20MHzクロックの場合、24で分周するように設定されています(値4)。PLL_PREDIV = 0。USB1_3V3は3.299Vと安定しているので、入力電圧は問題なさそうです。

もう一つの潜在的な問題点は、20MHzの水晶発振器ではなく、20MHzの発振器を使用していることです。別のThreadでそれが問題だと見かけましたが、それはKinetisの部品で、同じIPかどうかはわかりません。たとえそうだとしても、それが論点ずらしだったとしても驚かないだろう。

添付はデバイスの回路図ですが、今回の場合はそれが問題になるはずです。


PLLをロックさせるために、次にどこを調べれば良いか、何か考えはありますか?

LPC55xxRe: USB HS PLL not Locking on LPC55S69

こんにちは、 @martinjaymckee さん。

回路図を見ると、LPC55S69のXTAL32M_PピンはECS-2520MVLC-200-CN発振器の出力から駆動されていますが、XTAL32M_Nは接続されていません。
LPC55S69上のUSB HS PLLは、システム発振器ブロックから基準信号を取得します。SDKの例は通常、結晶がXTAL32M_PとXTAL32M_Nに接続されていることを前提としています。
水晶発振器の代わりに外部クロック源を使用する場合は、発振器ブロックの設定を異なるものにする必要があります。
Harry_Zhang_0-1783589097499.pngHarry_Zhang_0-1783589097499.png

BR

ハリー

Re: USB HS PLL not Locking on LPC55S69

なるほど、それはもっともだ。XO32Mはバッファバイパスを使用するように設定済みです。メインクロックPLLが正しい発振器入力を使用していることを確認しました。

USB PLLを動作させるために、XO32Mクロックブロックで他に設定を変更する必要はありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-11-2026 02:35 AM
更新人: