2390764_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390764_ja-JP

2390764_ja-JP

FRDM-MCXA153のプログラミング方法を学ぶ

こんにちは、FRDM-MCXA153とMCU-Linkデバッグプローブを受け取ったばかりで、MCXのプログラミング方法についてリソースを探しています。YouTubeでいくつかリソースを見つけたのですが、それらはサンプルコードの実行方法しか示していませんでした。もっと詳しい情報が欲しいです。

開発ボードハンズオン・トレーニングRe: Learning how to program the FRDM-MCXA153

こんにちは、@joe1652さん

FRDM-MCXA153については、公式の「FRDM-MCXA153の入門」教材、 ボードユーザーマニュアル、FRDM-MCXA153 SDKの例から始めることをお勧めします。ボードには**搭載**MCU-Linkデバッグプローブが内蔵されており、ボードのデバッグUSB接続から直接MCXA153をプログラム・デバッグできます。

まずは、hello_worldやgpio_led_outputのようなシンプルなSDK例を取り込み、構築してMCU-Linkにフラッシュし、その後デバッグセッションを開始してmain()でブレークポイントを設定することをおすすめします。そのフローが動作したら、UART、ADC、I2C、SPI、タイマーなどのペリフェラルの例に進みます。

他に資料や助けが必要な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

BR

アリス

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 03:27 AM
Updated by: