2390753_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390753_zh-CN

2390753_zh-CN

索取 FS26 图纸源文件
尊敬的技术支持团队:
 
我从事基于 FS26 SBC 的软件开发工作。附件中的图表引用自我们的软件开发资料,但我未能找到其原始官方文件。
 
请帮忙确认 NXP FS26 的哪个文档(数据手册/AN/功能安全手册/设计指南)包含此图,并提供相应的文档 ID 以及图表章节信息。
 
非常感谢您的帮助。

此致,
 
ChandlerBing_0-1783251264458.png
Re: Ask for FS26 drawing source document

亲爱的赖女士,

我猜想您提供的文档片段实际上并非来自我们的 FS26 文档。它实际上源自 FS6500/FS4500 SBC 系列的数据手册。

由于您正在为较新的 FS26 SBC 系列开发软件,因此您应该查看 FS26 软件快速入门指南 (AN14492)、FS26 实现和行为 (AN12995) 或完整的 FS26 数据手册。

BRs,托马斯

Re: Ask for FS26 drawing source document

亲爱的托马斯:
非常感谢您的及时澄清和指导!
此外,我还有另一个调试问题需要请教您。
我们的系统使用 FS26 为 FC7300 MCU 供电。当 FS26 进入 FS_STATES_NORMAL_FS 运行状态后,连接 J-Link 将导致 RST 引脚连续多次被拉低,从而导致调试器连接失败。
在正常运行模式下,通过定期的看门狗刷新,不会出现RESET问题。
能否帮忙分析一下这种多重RESET现象的根本原因,并分享相应的寄存器配置或硬件解决方案?
再次感谢您的支持。
此致,
赖

ChandlerBing_0-1783330258236.png


Re: Ask for FS26 drawing source document

你好,

我猜Jlink是指连接到JTAG?

如果在正常运行的系统中连接 JTAG 时出现反复复位,则可能是看门狗出现错误。

当游戏中存在外部调试器,干扰 CPU 运行时,出现这种情况并不奇怪。

我们正在使用 FS4500,据我所知,我们在使用 JTAG 之前总是会激活调试模式,因为我们没有运行 CPU-SW 代码片段来在 JTAG 干扰期间充当看门狗。

依我拙见,调试模式就是为此而设计的。



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-14-2026 04:30 AM
更新者: