2390753_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2390753_ja-JP

2390753_ja-JP

FS26図面のソースドキュメントを請求してください。
サポートチームの皆様、
 
私はFS26 SBCをベースにしたソフトウェア開発に従事しています。添付の図は当社のソフトウェア開発資料に引用されていますが、元の公式文書を見つけることはできませんでした。
 
どのNXP FS26文書(データシート/AN/セーフティマニュアル/設計ガイド)にこの図が含まれているか、また対応する文書IDおよび図章情報の確認をご協力ください。
 
ご協力いただき、誠にありがとうございました。

よろしくお願いいたします。
 
ChandlerBing_0-1783251264458.pngChandlerBing_0-1783251264458.png
Re: Ask for FS26 drawing source document

ライさんへ

ご提供いただいた文書の抜粋は、実際には弊社のFS26文書からのものではないと思われます。代わりに、FS6500/FS4500 SBCファミリのデータシートに由来しています。

新しいFS26 SBCファミリ向けのソフトウェアを開発しているなら、代わりにFS26ソフトウェアのクイックスタートガイド(AN14492)、FS26実装と動作(AN12995)、またはFS26の完全なデータシートを調べてみてください。

BRs、トーマス

Re: Ask for FS26 drawing source document

トーマス様、
迅速なご説明とご指導、誠にありがとうございました!
それと、もう一つデバッグに関する問題があり、ご相談させていただきたいのですが。
私たちのシステムはFS26を使ってFC7300 MCUに電源を供給しています。FS26がFS_STATES_NORMAL_FS動作状態に入った後、J-Linkを接続すると、RSTピンが連続して複数回ローにプルダウンされ、デバッガの接続が失敗します。
定期的なウォッチドッグ更新が行われる通常動作モードでは、リセットの問題は発生しません。
このマルチリセット現象の根本原因を分析し、対応するレジスタ構成やハードウェアソリューションを共有していただけますか?
改めてご支援ありがとうございます。
よろしくお願いします、
ライ

ChandlerBing_0-1783330258236.pngChandlerBing_0-1783330258236.png


Re: Ask for FS26 drawing source document

こんにちは、

JlinkとはJTAGへの接続のことでしょうか?

通常稼働しているシステムでJTAG接続時にリセットが繰り返される場合は、ウォッチドッグエラーが発生している可能性があります。

外部デバッガーがゲーム内に存在し、CPUの動作を妨害している場合、これは特に驚くべきことではない。

私たちはFS4500を使用していますが、私の記憶では、JTAGを使用する前に必ずデバッグモードを有効にしています。なぜなら、JTAG干渉中にウォッチドッグとして機能するCPU-SWスニペットが実行されていないからです。

私のささやかな理解では、デバッグモードはまさにこの目的のために作られたものだと思います。



标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-14-2026 04:28 AM
更新人: