2390734_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390734_ja-JP

2390734_ja-JP

imx6 JTAG DAP応答でランダム無効なACK(7)

みなさんこんにちは、私はまだマツダのCMUをいじっているところで、すでにJTAGに接続することはできましたが、問題があります。メモリの初期化後、チップはしばらくするとJTAGコマンドに応答しなくなり、それに応じてOpenOCDが接続をリセットします。すべてを素早く済ませてEclipseからコンパイル済みのプロジェクトをダウンロードしようとすると、次のようなエラーが多数発生します。

Error: timeout waiting for DSCR bit change
Error: Error waiting for InstrCompl=1
Error: Error waiting for cortex_a_exec_opcode

そして、それに伴う通信途絶。imx6d.dap apcsw 1 0 コマンドで APB-AP レジスタを初期化し、wdog を無効にしてみましたが、効果はありませんでした。設定とログにアーカイブを添付しています。

i.MX6DualRe: imx6 jtag random Invalid ACK (7) in DAP response

こんにちは、

メーカーに直接確認することをお勧めします。

デバイスのデバッグができない場合は、セキュアJTAGデバッグが有効になっている可能性があります。

よろしくお願いいたします。

Re: imx6 jtag random Invalid ACK (7) in DAP response

こんにちは。ヴィステオンは情報共有に積極的ではないが、マツダは…ライセンス契約書に明記されている通り、同社は自社製品のリバースエンジニアリングを一切行わない。SecureのJTAGはおそらく有効になっていません。なぜならメモリを初期化して操作できるからです。問題はopenocdか、あるいは停止状態の影響を受けない2番目のコアにあるように思われます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:34 AM
Updated by: