2390431_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390431_zh-CN

2390431_zh-CN

S32K358 MBDT 参考模型构建失败

您好,

我正在使用 MATLAB R2024b 和 NXP MBDT 开发 S32K358 模块。

我有一个独立的 NXP CAN 通信模型,它可以在硬件上正确构建、烧录和运行(10 Hz CAN Tx/Rx)。

我还有一个单独的电池管理系统算法模型(离线测试),其中包含参考模型、状态机、估计器和故障管理逻辑。

当我将 BMS 算法集成到 NXP 工作模型中并构建时,MBDT 会为引用的模型生成一个单独的配置文件夹 (BMS_Out_Config),并出现以下错误:

致命错误:Mcl.h:没有这样的文件或目录
#include

错误源自:

Controller/BMS_Out_Config/src/mbdt_board_init.c

Mcl.h 文件未在以下情况下生成:

Controller/BMS_Out_Config/RTD/include

我的问题是:

仅算法参考模型是否应该有自己的硬件配置/RTD生成机制?
或者它们应该继承顶层硬件型号配置?
对于将大型算法参考模型集成到现有的 S32K3 硬件项目中,是否有推荐的工作流程?

附件中包含 NXP 工作模型、电池管理系统算法模型和版本错误的屏幕截图。

谢谢。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-04-2026 03:30 AM
Updated by: