2390315_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390315_ja-JP

2390315_ja-JP

RD33772C14VEVMボード上のCAN通信の確認に助けが必要です

こんにちは、

私の名前はチャン・ヘウンです。

現在、RD33772C14VEVMボードのテストを行っており、以下のように環境をセットアップしました。

ソフトウェア:
BMS 1.2.0用MBDT + S32K3xx 1.4.3用MBDT
(最初にバージョン1.4.0をインストールし、その後1.4.3のパッチを適用しました。)

モデル:
BMSのMBDT→ BMS_Examples →rd33772c14vevm → rd33772c14vevm_s32ct → rd33772c14vevm_s32ct.mdl

ハードウェア:
ハードウェアは添付写真のように接続されています。
今のところ、まずモデルの基本的な動作を確認したいので、バッテリーは接続していません。基板には12Vの電源のみを供給しています。

HYEWOONJANG_0-1783073745158.pngHYEWOONJANG_1-1783073765566.png

HYEWOONJANG_2-1783073792737.png

上記の環境を設定した後、モデルをボードにダウンロードしようとしましたが、ダウンロード過程で「ターゲットに接続できません」と表示されます。

HYEWOONJANG_4-1783073912566.png


そこで生成されたコードをS32 Design Studio 3.5にインポートし、そこからダウンロードしようとしました。S32DSでは、ビルドプロセスが正常に完了します。

HYEWOONJANG_5-1783073938837.pngHYEWOONJANG_6-1783073943991.png

そこで、ボードをVector CANalyzerに接続し、CANメッセージが基板から送信されていないか確認しました。しかし、CANalyzerにはCANメッセージが表示されません。

HYEWOONJANG_7-1783073984743.png

問題の原因がJ-Linkデバッガにある可能性を疑ったため、TRACE32を使用してボードを接続することも試してみました。しかし、リセットインジケーターが繰り返し赤色に点灯し、TRACE32には「ターゲット電源障害」というエラーメッセージが表示されます。

HYEWOONJANG_8-1783074048260.png

現時点では、CANメッセージが送信されていないか確認してボードが正常に動作しているか確認したいだけです。

この問題をぜひ解決したいと思っています。

もし確認すべき項目があれば、ぜひ教えていただけるとありがたいです。あなたの指示に従い、各ステップを試してみます。

この問題を解決するために何をすべきかアドバイスをいただけますか?


#rd33772c14vevm、#CAN、#s32k344、#JTAG、#MBDT

Re: Need help verifying CAN communication on the RD33772C14VEVM board

こんにちは、

まず、返信が遅くなり申し訳ありません。

お送りいただいたメッセージから判断すると、基板に正しく電源が供給されていないのではないかと推測されます。S32DSでアプリケーションを構築したようですが、ビルドプロセスではアプリケーションをボードにデプロイする必要がありません。S32K344に対応したデバッグ構成を作成し、.elfファイルをデプロイする必要があります。そこから。

まだバッテリーを接続していないので、EVBにある頑丈なネジではなく、セルエミュレーターからボードに電源を供給することをお勧めします。シャント抵抗(R62)で基板に電力を供給できるかはわかりませんので、回路図をしっかり確認してください。

モデルのREADMEには、エミュレーターボードから電源を入れられると書かれています:

  • エミュレータボードに電源を接続します:12V → BH1(K30_12V_L)、GND → BH2(GND_KL31_DOWN)


これで問題が解決するかどうか教えてください。

よろしくお願いします、
ソリン・バンシラ



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: