2390286_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390286_zh-CN

2390286_zh-CN

S32K388 电源

您好 S32K388,

我正在我的一个应用程序中使用 S32K388。V11原本应该由V15的末端稳压器NMOS供电。但我希望使用外部DC/DC变流器来提供这1.5V电压。这可行吗?

顺祝商祺!

朱尔斯

Re: S32K388 power supplies

你好@JulesW

根据 S32K388 电源架构,V11 必须使用来自 V15 电源轨的外部 NMOS 末端稳压器生成,如硬件设计指南中所述。

但是,如果你的问题是 1.5V V15 电源轨本身是否可以由外部 DC/DC 变流器供电,那么这是可行的。S32K388 EVB 也采用了这种方法,其中一个跳线选项是 1.5 V 电源轨由 PMIC 在外部生成。

顺祝商祺!

帕维尔

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-04-2026 02:25 AM
Updated by: