2390286_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390286_ja-JP

2390286_ja-JP

S32K388電源

こんにちは、S32K388。

私はそのS32K388を自分のアプリケーションの一つに使っています。V11はV15のラストマイルレギュレーターNMOSから供給されることを想定しています。しかし、この1.5Vは外部のDC/DCコンバーターから供給したいと考えています。それは実現可能でしょうか?

よろしくお願いいたします。

ジュールズ

Re: S32K388 power supplies

こんにちは、 @JulesW さん

S32K388 Power Architectureに基づき、V11はハードウェア設計ガイドラインに記載されている通り、V15レールからの外部NMOSラストマイルレギュレータを使用して生成しなければなりません。

ただし、1.5V V15レール自体が外部のDC/DCコンバーターから供給できるかどうかが質問であれば、それは可能です。これはS32K388 EVBでも採用されているアプローチで、ジャンパーオプションの一つとして、1.5V電源レールをPMICによって外部で生成するオプションがあります。

よろしくお願いいたします。

パベル

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-04-2026 02:29 AM
Updated by: