2390283_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390283_ja-JP

2390283_ja-JP

NFC PN7160

こんにちは、

私はNXP PN7160 NFCデバイスを搭載したカスタム基板を持っています。

目標はMIFARE PlusをLinux上で動作させることです。

現在、私たちはlibnfc-nciを使用しており、バッジ(タグの到着と出発)を検出することができています。

NXPが提供するMIFARE Plusを管理するライブラリはありますか?
もしそうなら、このライブラリはバッジにAESキーを書き込む機能も提供していますか?

ありがとうございます

Re: NFC PN7160

こんにちは、 @angelobticino さん。

あなたの調子が良いといいのですが。

MIFAREデバイスをサポートするPN7160ソフトウェアはNDA(秘密保持契約)の下で保護されており、情報は公開されておらず、 PN7160 セキュアファイルの下に位置しています。

ただし、利用可能なソフトウェアはMIFARE DESFireデバイスのみに対応していることをお伝えしなければなりません。MIFARE Plusに関連する機能は、 MIFARE Plus EV2 のドキュメントに基づいて実装する必要があります(関連ドキュメントもNDAの下で保護されており、MIFAE Plus EV2 Secure Filesを通じてリクエストする必要があります)。

もしこれらのリソースに興味があれば、 NDAのオンラインフォームから直接NDAを申請してみてください。申請が処理された後、NXPのNDAチームから連絡が来るはずです。ご不明な点がある場合は、秘密保持契約に関するよくある質問(FAQ)をご覧ください。

NXPと有効なNDAを取得した場合、またはすでに有効なNDAを持っている場合は、このページの指示に従ってSecure Access Rightsを通じてこの文書へのアクセスを申請する必要があります: Secure Access Rights | NXP Semiconductors。また、 Secure Access Rights FAQs(セキュリティアクセス権FAQs)も確認することをお勧めします。NXP Semiconductors

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-04-2026 02:28 AM
更新者: