2390281_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390281_ja-JP

2390281_ja-JP

yolov11n、yolov8n、yolov5nuモデルでi.MX95 NPUを使用しても出力が出ません
 

[i.MX95 NPU]YOLOv5n/v8n/v11n Neutron変換モデルは動作しますが検出なし(出力ゼロ)

問題の説明

私はNeutronコンバーターを使ってi.MX95 NPU上のYOLO物体検出モデルを評価しています。
INT8量子化されたTFLiteモデルはCortex-A55 CPU上で正常に動作しオブジェクトを検出しますが、コンパイルされたneutron.tflite版は、推論をクラッシュせずに実行しても、NPUにオフロードしても検出ゼロ(空/出力なし)ができません。

環境およびハードウェアのセットアップ

 
  • ハードウェア: i.MX95 19x19 LPDDR5 EVK(A1リビジョン)
  • OS/カーネル: Linux 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 #1 SMP PREEMPT (aarch64)
  • NXPツールチェーン: MCU-SDK v25.09.00 + Linux 6.12.34_2.1.0
  • テストされたモデル: YOLOv5nu、YOLOv8n、YOLOv11n(ウルトラリティクス)

ワークフローの手順と使用されるコマンド

1. 量子化(Ultralyticsエクスポート)

モデルはINT8のフル整数量子化で320x320解像度でエクスポートされました。
yolo export model=yolov8n.pt format=tflite int8=True imgsz=320# (Repeated identically for yolov11n.pt and yolov5nu.pt)
 
  • 状態: CPU上で完全に動作します。yolovXn_full_integer_quant.tflite は、A55 コア上でオブジェクトを正しく検出します。

2. Neutron 編纂

TFLiteモデルは、Neutronコンバータを用いてi.MX95 NPU向けにMCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0でコンパイルされました:
./neutron-converter --input yolov8n_full_integer_quant.tflite --target imx95 --output yolov8n_full_integer_quant_neutron.tflite
 
  • 状態: NPU上のオブジェクトを検出できませんでした。コンパイルされたモデルは構文や実行エラーを投げることなく推論を読み込み実行しますが、出力テンソルはまったく同じテスト画像に対して検出をゼロ返します。

観察された症状と疑われる根本原因

 
  1. オペレーターの代替手段: コンバーターは特定のYOLOレイヤー(カスタムアンカー、SiLU/Swinのアクティベーション、Non-Max Suppressionなど)でCPUにフォールバックしましたか?
  2. 量子化のスケーリング/非対称性: Ultralytics経由でエクスポートされるYOLOモデルは、しばしば非対称量子化を用いたり、特定の出力テンソルスケーリングを用いており、Neutron NPUドライバーが誤解することがあります。
  3. 出力テンソルのフォーマット:推論は実行されるため、入力パイプラインは問題ないと思われますが、出力バウンディングボックス/スコアが空白であるか、完全にゴミ値になっています。

NXPのエキスパートへの質問

 
  1. Ultralytics YOLOアーキテクチャ特有のNeutron変換器には既知の制限や必須の最適化フラグはありますか?
  2. TFLiteモデルをNeutronコンバーターに渡す前に、NMS(Non-Max Suppression)レイヤーを取り除くべきでしょうか?
  3. i.MX95 Neutron SDKは、出力層を正しく解析するために対称量子化(per_channel=TrueまたはFalse)を必要としますか?
i.MX95 NPU向けのガイダンス、リファレンススクリプト、またはYOLOの導入に関する作業手順書などがあれば、大変ありがたいです。
 
Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPUこんにちは、アレハンドロさん。

ご回答ありがとうございます。

私のハードウェアプラットフォームについて誤解があるのではないかと思います。私の問題はi.MX91とは関係ありません。

私は以下のプラットフォームを使っています:

基板:i.MX95 19x19 LPDDR5 EVK(IMX95LPD5EVK-19CM、A1リビジョン)
ボードクイックスタートガイド: https://www.nxp.com/docs/en/quick-reference-guide/IMX95LPD5EVK-19CM.pdf
Neutron SDK: MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0
カーネル: Linux 6.12.34-lts-next-gbe78e49cb433 #1 SMP PREEMPT (aarch64)

あなたが共有したガイドはi.MX91向けのようですが、私の質問はi.MX95 Neutron NPUでのYOLO展開についてです。

オリジナルのINT8 TFLiteモデル(YOLOv5nu、YOLOv8n、YOLOv11n)はCortex-A55 CPU上で正しく動作し、有効な検出結果を生み出します。しかし、同じモデルをMCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0に含まれるNeutron コンバータでまとめた後、推論はNPU上で実行時エラーなく正常に実行されるが、出力テンソルには有効な検出結果が含まれない。

調査を容易にするために、すでに元の投稿に以下のファイルを添付しています:

* オリジナルのINT8量子化されたTFLiteモデル。
* YOLOv8nおよびYOLOv11n向けの中性子変換TFLiteモデル。
* 問題を再現するために使えるPython推論スクリプト。

これらは元の事前学習済みUltralyticsモデルをTFLiteに変換したものなので、標準のCOCOクラス名を提供されたスクリプトで直接使用できます。追加の修正なしでi.MX95プラットフォーム上で同じ動作を再現できるはずです。

添付ファイルを使って問題を再現していただけるとありがたいです。また、これがi.MX95の現行Neutron SDKの既知の制限か、あるいは問題なのか教えていただけると助かります。

ありがとう。
Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU

こんにちは@vijayranaACL。

NXPサポートまでご連絡いただきありがとうございます。

このガイドを参照してください。

お客様が使用されているのはi.MX91 A1シリコンリビジョンであるため、A1は主に評価および開発目的を意図した初期のシリコンリビジョンであり、一部の機能が正しく動作しない可能性があります。

そのため、テストおよび検証作業には、i.MX91 B0シリコンリビジョンを使用することをお勧めします。このガイドはB0シリコン版を用いて作成・検証されたため、文書化された挙動と結果はその改訂版に基づいています。

可能であれば、どのシリコンリビジョンを使っているか、そして比較のためにB0デバイスにアクセスできるかを確認してください。

よろしくお願いします、
アレハンドロ・ガルシア

Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU

こんにちは、 @vijayranaACL さん。
すみません、私の入力ミスでした。


私が言及していたのはi.MX95のことです。i.MX91にはNPUが搭載されていないからです。
モデル変換には以下のコマンドを試してみることをおすすめします:

.\neutron-converter.exe `
  --input ".tflite" `
  --target imx95 `
  --output ".tflite" `
  --optimization-level OOpt

Neutron SDKのドキュメントによると、コンバータはi.MX95のようなNeutron-Sターゲットに対してデターミニスティックではないことに注意が必要です。変換プロセスはマルチスレッド制約付きプログラミングソルバーに依存しているため、同じモデル上でコンバータを実行する場合、特にTCMメモリ割り当てや生成されたマイクロコードに関してわずかに異なる結果が生じることがあります。

複数の最適解が存在する可能性があるため、異なるソルバースレッドが各変換時に異なる有効な解に収束することがあります。これらの解は内部的に異なる場合がありますが、すべてコンバーターによって正しく最適化されています。ほとんどの場合、これらの違いは機能性や性能に大きな影響を与えることはありません。

挙動、性能、精度にばらつきが見られた場合は、モデルを複数回変換して結果を比較することをお勧めします。デターミニスティックな振る舞いを強制する方法は存在しますが、通常は変換時間が大幅に長くなり、厳密に必要でない限り推奨されません。

検査結果をお知らせください。

よろしくお願いします、
アレハンドロ・ガルシア

Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU

こんにちは、アレハンドロさん。

i.MX 95(i.MX 91ではない)に関する説明と、使用に関する推奨事項をありがとうございます。 --最適化レベル OOpt。

現在のセットアップであなたの提案されたコマンドに従おうとしましたが、Neutron-コンバーターとボードBSPを組み合わせたところ --optimization-level は利用できません 利用できません 。


現在の環境

コンポーネントバージョン
ボード
IMX95LPD5EVK-19
BSP
LF6.12.34_2.1.0 (Linux 6.12.34-lts-next)
Neutron 代表乗船中
v1.0.0-be8bf399
ホストコンバータ
eIQツールキット 1.17 → Neutron-converter 2.1.3+0Xaf140cf5
コンバーターBSPタグ
MCU_SDK_25.09.00+Linux_6.12.34_2.1.0

このコンバーターでは、 中性子コンバーター――help does not list ―最適化レベル。


実際に実行するコマンド

Neutron-converter \
--input yolov8n_full_integer_quant.tflite \
--output yolov8n_neutron.tflite \
--ターゲットimx95

デバッグには、以下のツールも使用します。

Neutron-converter \
--input yolov8n_full_integer_quant.tflite \
--output yolov8n_neutron.tflite \
--ターゲットimx95 \
--詳細表示

当社のコンバーター(2.1.3)で利用可能なフラグ

主なオプション  - ヘルプ:

  • - 入力、  - 出力、  - ターゲット
  • --合一Neutronグラフ
  • --入力値をuint8からint8に変換、 --出力をuint8からint8に変換
  • --ダンプ統計、 --ダンプグラフ、 --詳細表示
  • --入力テンソル間のインクルード、 --入力テンソル間の除外
  • --ターゲットを表示、 --カーネルの種類を表示

--最適化レベル 存在しません このビルドでは。


これまでの検査結果

モデルNPUの挙動
YOLOv8n Neutron (我々の変換)
呼び出しOKですが 検出数:0
YOLOv8n ヘッドレスバックボーン
NPU出力 定数(約1.13)
ヘッドレスCPUバックボーン+CPUヘッド
検出は正常です — パイプラインのロジックは正しい

質問

  1. 最適化レベルのOOpt は 2.1.3 よりも新しいNeutronコンバーターでしかサポートされていないのでしょうか?
  2. 推奨される変換コマンドは何ですか? LF6.12.34 / imx95 いつ OOpt 利用できませんか?
Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU

こんにちは、 @vijayranaACL さん。
B0シリコンを搭載したi.MX95 EVKであなたのコードをテストしましたが、こちら側では問題なく正常に動作しているようです。

person_detect.pyアプリケーションを使うと、モデルは正常に読み込まれ、Neutronデリゲートは正しく初期化され、アプリケーションは予想通りの推論を実行します。テスト中、安定した物体検出と、約13~14 FPSの持続的なパフォーマンスを確認しました。ログはまた、Neutron delegateがアクティブであり、モデルがNPU加速で正しく動作していることも確認しています。

これらの結果に基づき、B0シリコンリビジョンへの移行を推奨します。A0およびA1シリコン版は主に評価およびベータテスト目的でリリースされており、B0ほどのソフトウェアサポートや検証レベルが整っていません。初期の改訂版以降、いくつかの機能追加や修正が行われており、それがお客様が経験されている動作の原因となっている可能性があります。
私のテストログの関連部分を以下に示します。

root@imx95evk:~# python3 person_detect.py
Opening camera /dev/video52 ...
Trying camera backend: V4L2 /dev/video52
Camera opened via V4L2 /dev/video52
Loading model and NPU delegate ...
Loaded Neutron delegate: /usr/lib/libneutron_delegate.so
/usr/lib/python3.13/site-packages/tflite_runtime/interpreter.py:457: UserWarning:     Warning: tf.lite.Interpreter is deprecated and is scheduled for deletion in
    TF 2.20. Please use the LiteRT interpreter from the ai_edge_litert package.
    See the [migration guide](https://ai.google.dev/edge/litert/migration)
    for details.

  warnings.warn(_INTERPRETER_DELETION_WARNING)
INFO: NeutronDelegate delegate: 1 nodes delegated out of 33 nodes with 1 partitions.

INFO: Neutron delegate version: v1.0.0-d98743a7, zerocp enabled.
INFO: Created TensorFlow Lite XNNPACK delegate for CPU.
Model input:  shape=[  1 640 640   3] dtype= quant=(0.003921568859368563, -128)
Model output[0]: shape=[   1   84 8400] dtype= quant=(0.003906319383531809, -128)
Using model input size: 640x640
Re-opening camera after model load ...
Trying camera backend: V4L2 /dev/video52
Camera opened via V4L2 /dev/video52
Person detection running. Press Ctrl+C to stop.
First frame: 640x480
Output tensor shape: (1, 84, 8400)
frame=22 person conf=0.61 box=[143,8,496,476] fps=10.7
--- fps=11.5 detections=0 ---
frame=39 person conf=0.58 box=[138,16,496,473] fps=12.1
frame=50 person conf=0.50 box=[138,12,496,472] fps=12.5
frame=60 person conf=0.58 box=[138,13,496,476] fps=12.8
--- fps=12.8 detections=1 ---
frame=84 person conf=0.61 box=[143,10,496,475] fps=13.3
frame=85 person conf=0.54 box=[138,10,496,475] fps=13.3
frame=86 person conf=0.61 box=[138,13,496,476] fps=13.3
frame=88 person conf=0.54 box=[138,12,496,472] fps=13.3
--- fps=13.3 detections=0 ---
--- fps=13.6 detections=0 ---
frame=136 person conf=0.65 box=[138,13,496,476] fps=13.7
frame=139 person conf=0.58 box=[138,12,496,472] fps=13.7
frame=140 person conf=0.61 box=[136,10,498,475] fps=13.8
frame=141 person conf=0.61 box=[138,13,496,476] fps=13.8
frame=145 person conf=0.50 box=[138,13,496,476] fps=13.8
frame=146 person conf=0.65 box=[138,13,496,476] fps=13.8
frame=148 person conf=0.54 box=[138,16,496,473] fps=13.8
frame=150 person conf=0.50 box=[131,12,498,472] fps=13.8
--- fps=13.8 detections=1 ---
frame=155 person conf=0.50 box=[152,32,497,472] fps=13.8
frame=156 person conf=0.71 box=[180,37,495,422] fps=13.8
frame=157 person conf=0.54 box=[182,38,497,411] fps=13.8
frame=158 person conf=0.65 box=[156,37,493,472] fps=13.8
frame=159 person conf=0.68 box=[158,42,496,472] fps=13.8
frame=160 person conf=0.61 box=[155,46,495,468] fps=13.8
frame=162 person conf=0.54 box=[156,46,493,463] fps=13.8
frame=163 person conf=0.71 box=[171,43,493,466] fps=13.8
frame=164 person conf=0.54 box=[186,41,363,353] fps=13.8
frame=165 person conf=0.61 box=[187,42,492,452] fps=13.8
frame=166 person conf=0.58 box=[190,41,495,393] fps=13.8
frame=167 person conf=0.61 box=[190,42,495,432] fps=13.8
frame=168 person conf=0.61 box=[195,38,495,426] fps=13.8
frame=169 person conf=0.50 box=[190,36,495,423] fps=13.8
frame=170 person conf=0.58 box=[198,37,496,397] fps=13.8
--- fps=13.9 detections=0 ---
frame=202 person conf=0.50 box=[145,28,495,456] fps=13.9
--- fps=14.0 detections=0 ---
^CStopped.
root@imx95evk:~#

同じアプリケーションとモデルがB0シリコン上で正常に動作するため、問題はアプリケーション自体ではなくシリコンリビジョンに関連している可能性があるため、さらなるデバッグを続ける前にB0デバイスでテストを繰り返し行うことをお勧めします。


よろしくお願いします、
チャビラ

Re: yolov11n,yolov8n,yolov5nu model not getting any output after running on i.MX95 NPU
こんにちは、アレハンドロさん。
私たちが話したコードとモデルが FRDM-IMX95 15x15 プラットフォームと互換性があるか確認していただけますか?

vijayranaACL_1-1784537726170.png


bsp 6.12.49_2.2.0 を使用

vijayranaACL_2-1784537799992.png
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-21-2026 04:31 AM
更新者: