2390183_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2390183_zh-CN

2390183_zh-CN

有没有比较简单易用的8位微控制器/汇编语言?

我正在寻找一款可以查看实际十六进制/二进制代码的 8 位微控制器。我在大学学习 8051 汇编语言,我非常喜欢看到和理解内存中的每一条指令和值。但是这些微控制器已经过时,需要很多“破解”才能兼容。至少每次我把代码放到真正的硬件上运行时,都会有这种感觉。那么,有没有一种简单的8位汇编语言,可以配合实际的芯片,让我能够编写简单的电子项目程序呢?

Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with?

你好,

恩智浦半导体有8位设备的产品目录,您可以选择S08SG|8位小封装SG MCU | 恩智浦半导体设备。

S08SG 系列是一款入门级到中端设备,具备通用功能。


CodeWarrior 工具中包含了 S08SG 设备。

CodeWarrior 工具版本 11.1 支持 Windows 11,该工具支持不同的连接方式 [P&E USB Multilink Universal / USB Multilink、P&E Cyclone、开源 BDM、P&E 全芯片仿真]。

您可以从以下链接下载该工具: CodeWarrior ® for MCUs (Eclipse IDE) v11.1


在 CW 工具中,进入调试模式时,会有一个反汇编视图部分,其中显示加载的程序,该程序以汇编语言指令与源代码混合的形式进行比较。


此致敬礼,路易斯

Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with?

以下是一些您还可以探索的 8 位控制器。
pic16lf18326-i-sl/2263047

Microchip 的 PIC16LF18326-I/SL 是一款 14 引脚 8 位微控制器,具有 16KB 闪存、1KB RAM、12 位 ADC、10 个 PWM 通道、I2C、SPI 和 UART 接口,低功耗,工作电压为 2.3V 至 5.5V。


atmega8l-8mu/258363

MICROCHIP 的 ATMEGA8L-8MU 是一款 8 位 AVR 微控制器,具有 8MHz 频率、8KB Flash、32 引脚 VQFN 封装、I2C、SPI、UART 接口,工作电压为 2.7V-5.5V。温度范围为-40°C至85°C。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 02:32 AM
更新者: