2390183_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390183_ja-JP

2390183_ja-JP

使いやすい8ビットのマイクロコントローラやアセンブリ言語はありますか?

実際の16進/バイナリコードが見られる8ビットのマイクロコントローラを探しています。大学で8051アセンブリ言語を学んでいるのですが、メモリ内の命令や値の一つ一つを見て理解できることが本当に大好きです。しかし、それらのマイクロコントローラは時代遅れで互換性のために多くの「ハック」が必要です。少なくとも、自分のコードを実際のハードウェアに書き込むたびに、そんな風に感じるんです。では、シンプルな8ビットアセンブリ言語で実際のチップを使った簡単な電子工学プロジェクトをプログラムできるものはありますか?

Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with?

こんにちは、

NXPには 8ビットデバイスのカタログがあります。 S08SG|8ビットSmall Package SG MCUを使えます |NXPセミコンダクターズの デバイス、

S08SGファミリーは、一般的な機能を備えたエントリーレベルからミッドレンジのデバイスです。


S08SGデバイスはCodeWarriorツールに含まれています。

CodeWarriorツールバージョン11.1はWindows 11でサポートされており、このツールはさまざまな接続に対応しています[P&E USB Multilink Universal / USB Multilink、P&E Cyclone、オープンソースBDM、P&E Full chip simulation]

このツールはこちらのリンクからダウンロードできます: CodeWarrior® for MCUS (Eclipse IDE) v11.1


CWツールでデバッグを入力すると、Disassemblyビューのセクションがあり、読み込まれたプログラムがアセンブリ言語命令とソースコードの混合として比較されています。


敬具、ルイス

Re: Is there a simple 8 bit microcontroller/assembly language that is nice to work with?

ここでは、8ビットコントローラーのいくつかも試せます
pic16lf18326-i-sl/2263047 

MICROCHIPのPIC16LF18326-I/SLは、14ピン8ビットマイクロコントローラで、16KBフラッシュ、1KBメモリ、12ビットADC、10PWMチャネル、I2C SPI、UARTインターフェース、低消費電力、動作電圧2.3Vから5.5Vを備えています。


atmega8l-8mu/258363

MICROCHIPのATMEGA8L 4-8MUは8ビットAVRマイクロコントローラで、8MHz周波数、8KBフラッシュ、32ピンVQFN、I2C、SPI、UARTインターフェースを備え、2.7Vから5.5Vで動作します。温度範囲は-40℃~85℃です。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-08-2026 02:27 AM
Updated by: