AFT05MS004NT1、30~45MHz用ZロードおよびZソース
こんにちは、
残念ながら、AFT05MS004NTの30~45MHzの周波数範囲におけるインピーダンスデータは入手できていません。
インピーダンスデータを取得するには、専用の特性評価プロセスが必要であり、対象となる周波数ごとに個別に実行しなければならない。このプロセスは時間がかかり、通常はデバイスが当初特性評価され、動作するように意図されていた周波数範囲に焦点を当てます。追加の周波数を評価するには、特定の試験用器具やマッチングネットワークの設計・構築が求められることが多いです。
このため、インピーダンスデータは、異なる周波数、電力レベル、電源電圧など、標準的な特性評価範囲外の動作条件では必ずしも入手できるとは限りません。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご理解いただけますようお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。この部分を30~45MHzで送信できるようにすることは可能でしょうか?
また、Vector Network AnalyzerでZ LoadとZ Sourceをライブにする方法を教えてもらえますか?