2390072_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2390072_ja-JP

2390072_ja-JP

初心者がAUTOSAR環境をセットアップする

xmrchen_0-1783048422915.png

S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux をダウンロードする際に、上記のメッセージが表示されます。


公式サイトが復旧し、ダウンロードが正常に行えるようになることを願っています。よろしくお願いいたします。


S32 Design Studio for ARM 2.2 – Windows/Linux をダウンロードする際に、上記のメッセージが表示されます。公式サイトがこの問題を解決し、ダウンロードが正常に進むようにしてくれることを願っています。ありがとう。


Re: 新手搭载autosar环境

こんにちは、

今すぐお試しください。動作するはずです。

よろしくお願いいたします。

ピーター

S32K新手搭载autosar环境

先生、どうもありがとうございました。最初の問題は解決しました。しかし、S32DS_ARM_Win32_v2.2.exe統合開発環境をインストールする際に、アクティベーションエラーメッセージが表示されました。原因はアクティベーションコードの有効期限切れであることが判明しました。つきましては、有効期限の延長をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

新手搭载autosar环境

先生のご支援に心より感謝申し上げます。環境は整いました。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-19-2026 02:26 AM
Updated by: