HS400 是否有推荐的激活增强型频闪功能的步骤?是否只需在 MIX_CTRL 寄存器中设置 EN_HS400_MODE 即可,还是需要在 STROBE_DLL_CTRL 寄存器中进行一些额外的修改?
此致,
斯特凡
HS400ES 需要同时在 eMMC 端和主机端进行配置。单独设置 EN_HS400_MODE 只是主机端配置的一部分,不足以启用 HS400 增强型频闪功能。
如果您使用的是 Linux BSP,驱动程序会自动完成 DLL 和调优配置。
此致,
志明
谢谢回复。
我们使用 #I.MX8MPLUS 和 INTEGRITY OS,并自行维护 uSDHC 驱动程序。所以,我将尝试从 Linux 驱动程序转移该进程。
顺祝商祺!
斯特凡
这些参考手册中有关于 Strobe-DLL 和切换到增强型频闪模式的更详细的文档。
https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX93RM.pdf
我猜想 i.MX9 处理器仍然沿用了相同的 uSDHC-IP。
问候,
斯特凡