我发现我们一款使用 QN9083 BLE SoC 的产品出现了异常行为。当我测量设备接收器灵敏度时,我发现连续两次测量之间有高达 10dB 的差异。我正在使用 CMW100 的广播模式进行测量,该设备放置在屏蔽的射频盒中。在不打开盒子和/或改变设备位置的情况下,连续进行 RxS 测量,设备的响应差异高达 10dB(即 -91dBm 和 -81dBm),这是意料之外的,以前从未发生过。这种行为是随机的。我正在寻找硬件和软件方面可能的原因。
你好,
连续两次灵敏度测量结果之间出现高达 10 dB 的变化,这通常是我们意想不到的。
能否告知您当前使用的软件/SDK 版本?
另外,您能否澄清一下:
这种情况是发生在单个设备上还是多个产品上?
您是否在不同的单元中观察到过同样的情况?
使用相同的测量设置,能否在 NXP 开发板上重现该问题?
这些信息将有助于确定问题是硬件、软件还是测试环境特有的。
顺祝商祺!
里卡多
您好,感谢您的回复。我的回答如下:
能否告知您当前使用的软件/SDK 版本?
5.0 版本基于156414(控制器子系统)和 156821(主机子系统)
这种情况是发生在单个设备上还是多个产品上?
同一款产品。使用其他产品从未遇到过问题。
您是否在不同的单元中观察到过同样的情况?
是的,但并非始终如此。
使用相同的测量设置,能否在 NXP 开发板上重现该问题?
我需要一块搭载 QN9083 芯片的开发板,以及一个能将芯片设置为广播模式的固件。
谢谢!
关于BLE版本的其他信息:
SDK 2.2.3 BLE 1.5.6,支持 BLE Core 5.0。
我使用 QN9080-DK 进行了测量。虽然我没有看到 10dB 的差异,但仍然存在 5dB 的波动(见下方数据)。可能是什么原因造成的?
furbani_0-1784214895282.pngfurbani_0-1784214895282.png
我测量了 W236 FRDM 板,看看辐射 RSSI 的变化有多大。变化幅度可达 4dB。
RomanPBudek_0-1789049903611.pngRomanPBudek_0-1789049903611.png
RomanPBudek_1-1789049923585.pngRomanPBudek_1-1789049923585.png
@RomanPBudek谢谢你的更新。你使用什么仪器进行测量的?如果您也能测量一下我们这款设备的尺寸,我想寄送一台给您。
谢谢
这是恩智浦HCI黑盒软件。我很乐意与测量结果进行比较。我会通过电子邮件发送我的地址。
过去,接收灵敏度问题可以追溯到测试夹具上的探测问题。随着测试夹具的磨损,探针针可能会接触到塑料外壳,并将静电注入射频针中。通过将灯具接地解决了这个问题。让我看看其中几个设备,了解一下它们的性能。