2389787_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389787_zh-CN

2389787_zh-CN

关于 i.MX8M Plus 上以太网 PHY 中断引脚共享的说明

您好,NXP团队:

我们正在设计一款基于 i.MX8M Plus 的 SOM,带有两个以太网 PHY。目前,每个 PHY 都有一个专用的中断 GPIO 连接到 i.MX8M Plus。

我们需要澄清以下几点:

  1. 以太网PHY中断引脚的主要软件应用场景有哪些?它们主要用于链路建立/断开、自动协商、速度/双工模式更改和网络唤醒事件吗?
  2. 能否将两个以太网 PHY 中断输出合并并连接到单个 i.MX8M Plus GPIO,然后通过 MDIO 软件读取两个 PHY 状态寄存器来识别中断源?
  3. 如果不能直接共享,能否使用 PHY 轮询方式操作一个或两个以太网 PHY,而无需中断引脚?
  4. 除了检测链路状态变化时会有轻微延迟外,使用 PHY 轮询是否会影响正常的以太网数据通信?

我们的目的是释放一个 GPIO,并将其用作 ADC 数据就绪中断。

Re: Clarification on sharing Ethernet PHY interrupt pins on i.MX8M Plus

你好@Sudharsun

希望你一切都好。


以太网PHY中断引脚的主要软件应用场景有哪些?它们主要用于链路建立/断开、自动协商、速度/双工模式更改和网络唤醒事件吗?

以太网 PHY 中断引脚主要用于 PHY 事件通知,例如链路连接/断开、自动协商、速度/双工更改以及可选的 Wake-on-LAN 事件。


正常的以太网数据传输不依赖于中断引脚。如果没有提供 PHY 中断,Linux PHYLIB可以以轮询模式操作 PHY。


能否将两个以太网 PHY 中断输出合并并连接到单个 i.MX8M Plus GPIO,然后通过 MDIO 软件读取两个 PHY 状态寄存器来识别中断源?

将两个 PHY 中断输出合并到一个 GPIO 中或许可行,但更安全的设计是使用轮询方式处理一个 PHY,并将 GPIO 保留给 ADC DRDY。


除了检测链路状态变化时会有轻微延迟外,使用 PHY 轮询是否会影响正常的以太网数据通信?

使用轮询不应影响正常的以太网通信或吞吐量。



顺祝商祺!

萨拉斯。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-08-2026 02:32 AM
更新者: