2389767_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2389767_ja-JP

2389767_ja-JP

SE050E2HQ1/Z01Z3Zに必要な熱データ

こんにちは、チームの皆さん、

部品番号の熱抵抗データと動作接合部温度情報を探しています。


SE050E2HQ1/Z01Z3Z

ありがとうございます。
ひどい

スマート・カードRe: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z

こんにちは、 @Harsh_Bhavsar さん。


詳細については、 https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/SE051.pdfをご参照ください。それらはほとんど同じです。


心から、

カン

Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z

こんにちは、Kan_Liさん。

ご回答ありがとうございます。データシートは大変参考になりました。

同じ接合部の最大許容温度を教えてもらえますか?それとも動作温度を考慮してもいいですか?


ありがとうございます。
ひどい

Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Zこんにちは、kanさん、

それは本当に役立つ情報です。

ありがとうございます。
ひどい
Re: Thermal Data required for SE050E2HQ1/Z01Z3Z

こんにちは、 @Harsh_Bhavsar さん。


動作時の最大接合温度は動作時よりわずかに高く、内部温度センサーは 約110°C で作動し始めます。


すてきな一日を、
カン


-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとうございます!
- 前回の投稿から7週間Threadをフォローしており、その後の返信は無視しています
もし後で関連する質問があれば、新しいThreadを開き、閉じたThreadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-15-2026 04:31 AM
更新者: