2389681_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2389681_zh-CN

2389681_zh-CN

LS1043AXN8QQB DVFS

尊敬的客服人员,

客户使用了 LS1043AXN8QQB 平台,并将 CPU 动态频率调整从 1.6GHz 调整到 800MHz 和 500MHz。经发现,当 CPU 运行频率为 500MHz 时,会出现 RCU 停顿和 PCIE 通信异常。

根据芯片的参考手册和数据手册,LS1043 支持 1GHz 至 1.6GHz 的频率。官方文件并未提及动态频率调节的最低支持频率。尚不确定是否支持 500MHz?

LS1043A在CPU正常运行时是否支持动态频率调整?

客户项目(LS1043AXN8QQB)使用的版本:

Linux 5.4.301

LS1043A RDB 板

四核CPU

QCA6390 WiFi芯片

Marvell 88E6393X 开关

512GB SATA 固态硬盘

32GB eMMC

客户反馈:无论固定频率为 500MHz 还是动态频率调整为 500MHz,系统都会出现异常,主要表现为 PCIE 通信异常和 RCU 卡顿/系统冻结。


客户希望得到恩智浦的官方回复。

Re: LS1043AXN8QQB DVFS

请参考

https://community.nxp.com/t5/Layerscape/LS1043AXN8QQB-DVFS/td-p/2389683

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎07-04-2026 03:29 AM
更新人: