2389681_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389681_ja-JP

2389681_ja-JP

LS1043AXN8QQB DVFS

親愛なるサポートへ、

お客様はLS1043AXN8QQBプラットフォームを使用し、CPUの動的周波数調整を1.6GHzから800MHz、500MHzに設定しました。CPUが500MHzで動作しているときに、RCUの停止とPCIE通信の異常が発生することが判明した。

RMおよびチップのデータシートによると、LS1043は1GHzから1.6GHzをサポートしています。公式文書には、動的周波数調整でサポートされる最小周波数については記載されていない。500MHzに対応しているかどうかは不明です。

CPU LS1043A正常に稼働しているときに動的周波数調整に対応していますか?

顧客プロジェクト(LS1043AXN8QQB)が使用したバージョン:

Linux 5.4.301

LS1043A RDBボード

4コア CPU

QCA6390 WiFiチップ

マーベル 88E6393X スイッチ

512GB SATA SSD

eMMC 32GB

顧客からのフィードバック:固定周波数が500MHzであれ動的周波数が500MHzに調整されていようと、システムは主にPCIE通信異常やRCUシステムの停止として現れる異常を経験します。


顧客はNXPからの公式な回答を求めています。

Re: LS1043AXN8QQB DVFS

参照してください

https://community.nxp.com/t5/Layerscape/LS1043AXN8QQB-DVFS/td-p/2389683

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-04-2026 03:30 AM
Updated by: