2389535_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2389535_ja-JP

2389535_ja-JP

s32k312 HSE AB SWAP

こんにちは:

現在、S32K312上でHSEのABスワップ機能を使用しています。

例えば、プログラムは現在パーティションAから動作しています。最初のアップデート時にパーティションBのフラッシュを消去・プログラムし、その後HSEインターフェースを呼び出してパーティションBを有効にします。この時点でリセットは行われません。

2回目のアップデート時にも、パーティションBのフラッシュメモリの消去/書き込み処理は行われます。しかし、プログラミング処理中に電源が切断され、その後デバイスの電源が再びオンになった場合、プログラムの実行に失敗します。

お聞きしたいのですが、Secure Bootを有効にした場合、SMRとSecure Recovery Modeを使ってパーティションAとパーティションB間のソフトウェアベースの切り替えやジャンプを実装できますか?

Re: s32k312 HSE AB SWAP

こんにちは、 @ruller

スレッド「S32K3でHSE AB_SWAPのロールバック機能を有効にする方法?」をご覧ください。ロールバックとリカバリに関するいくつかの提案が含まれており、実装に役立つ可能性があります。


BR、VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎07-03-2026 03:29 AM
Updated by: